+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Chaves dinamométricas

Data de publicação: 19-07-2019 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 6 min de leitura

As chaves dinamométricas, chaves de torque ou torquímetros são ferramentas básicas que asseguram a segurança e o rigor na montagem de ligações aparafusadas. Vamos perceber o seu funcionamento e conhecer a vasta oferta dessas ferramentas existente no mercado.

Neste artigo vamos responder às seguintes questões:

O que é uma chave dinamométrica?

Uma chave dinamométrica é uma ferramenta concebida para aparafusar e menos frequentemente para afrouxar, as ligações aparafusadas (parafusos e porcas) com uma força rigorosamente definida, designada por torque. Apertar as ligações com um torque específico é extremamente importante tanto durante a montagem como durante a manutenção. Quando se tratar de escolher um valor de torque, ou momento de força, para estabelecer um aperto adequado, siga sempre as recomendações do projetista.

O torque é o produto vetorial da força aplicada à alavanca pelo comprimento desta alavanca. Este valor é expresso em Newton metro (Nm). Isto significa que se apertarmos um parafuso com uma chave de 0,5 metros à qual aplicamos uma força de 100 Newton, o torque da força de aperto da rosca é de 50 Newton metro. No Reino Unido e nos Estados Unidos, utilizam-se outras unidades para expressar o momento da força: uma libra de força vezes um pé (lbf). 1 Nm é aproximadamente 0,738 lbf.

O torque com que as ligações aparafusadas são apertadas afeta a força exercida por esses elementos em toda a estrutura. Para compreender a razão da importância do torque usado para apertar o parafuso, é necessário entender como funciona a mecânica da rosca e como elas exercem o seu aperto. O parafuso pode ser essencialmente comparado com uma mola. Quanto mais forte se aperta, mais ele se estende comprimindo os elementos aparafusados mais fortemente. Ao apertar o parafuso, ele estende-se proporcionalmente ao torque aplicado, mas não pode estender-se indefinidamente, como uma mola normal. Se um determinado limite for excedido (devido ao ponto de elasticidade do metal), a mola estende-se permanentemente. O mesmo acontece com o parafuso.

O parafuso, que for estendido permanentemente por aperto excessivo, não aplicará a força de aperto apropriada e provavelmente danificará o dispositivo, ou desapertando-se (por exemplo sob a influência de vibrações) ou quebrando-se por deformação do parafuso. Esse parafuso não retornará à forma original, pelo que desapertá-lo e reapertá-lo não é uma solução segura.

Para apertar corretamente um parafuso, é necessário aplicar o torque apropriado. Para medir este momento, é necessária uma chave dinamométrica. O que garante uma seleção adequada do valor de torque?

  • Uma conexão aparafusada tem de ter uma força de aperto maior do que a maior força de separação esperada.
  • O parafuso deverá aguentar as torções com uma resistência ideal e permanecer assim - não se deverá desapertar nem apertar ao longo do tempo.
  • O parafuso pode ser desaparafusado e aparafusado repetidamente sem comprometer a qualidade da conexão.

É necessário saber o valor do torque com o qual precisa ajustar as ligações. Este torque depende do material do qual os elementos são feitos, do tamanho e do passo da rosca em conjunto com a aplicação específica.

Se a ligação rosqueada não for apertada o suficiente, ela pode desapertar-se, por exemplo, devido à vibração ou ao movimento dos elementos. Ao contrário, quando a ligação é aparafusada com demasiada força, o material da rosca é estirado e pode enfraquecer e consequentemente danificar-se. Isto pode causar alterações permanentes na forma dos elementos rosqueados e, consequentemente, inutilizá-los. Os parafusos que foram apertados mais do que o torque recomendado devem ser substituídos por novos.

O aperto demasiado forte ou fraco do parafuso pode causar avarias. É importante apertar cada parafuso ou porca com os valores especificados pelo fabricante. A chave dinamométrica é uma ferramenta que permite que você defina um valor de torque específico. Uma chave dinamométrica calibrada corretamente aumenta a segurança e a fiabilidade de todas as conexões rosqueadas críticas.

Quais são os tipos de chaves dinamométricas?

A chave dinamométrica funciona a maior parte de seu tempo como uma chave normal. Somente quando o torque previamente definido é alcançado é que o mecanismo da chave é ativado. Nesse ponto a chave não deverá ser rodada mais do que o torque que foi definido. Existem muitos tipos de chaves dinamométricas no mercado com diferentes mecanismos de funcionamento. Um dos mais populares é a chamada chave de limite (clique). Este tipo de chave está equipada com um trinco de clique especial (com embraiagem), que impede que a chave continue a girar depois de atingir o torque definido. A sua operação assemelha-se a uma chave de roquete, que gira apenas de uma maneira. A chave dinamométrica fará um clique da mesma forma quando o torque especificado for excedido.

Existem também outros tipos de chaves dinamométricas no mercado como as chaves de gancho. O mecanismo destas chaves faz com que, depois de atingido o torque definido, a parte superior da ferramenta abre-se aproximadamente 20 graus, indicando que o torque ajustado foi alcançado.

Um grupo diferente de chaves dinamométricas são equipadas com um medidor de força, mas sem um limitador de torque. Este tipo de chaves apresenta o valor do torque de aperto do parafuso ou porca. Nesta categoria encontramos as chaves de rotação e de posição simples, assim como chaves eletrónicas mais complexas que são equipadas frequentemente com uma interface de computador e uma memória, permitindo até gravar o número e o torque das ligações feitas durante o dia.

Para que servem as chaves dinamométricas?

As chaves dinamométricas são usadas em muitos setores da indústria, sempre que é necessário apertar componentes com um torque específico. A aplicação básica da chave dinamométrica é na mecânica: é usada em oficinas de automóveis e em outros lugares onde é necessário aparafusar peças mecânicas de uma forma rigorosa. No entanto, não é a única aplicação das chaves dinamométricas. Estas ferramentas são usadas também com frequência em várias áreas da eletrónica e da energia.

Uma utilização frequente das chaves dinamométricas é na torção de conectores coaxiais necessários em sistemas de alta frequência. Os conectores N, SC, SMA, SMC, SSMA, SSMC ou TNC devem ser ajustados com um torque de torsão correto para obter a impedância e as baixas perdas especificadas no catálogo. Além disso, aparafusar esses conectores com o torque correto assegura que o conector não será danificado e será possível ligá-lo e desligá-lo repetidamente sem deteriorar os parâmetros elétricos. Outra utilização das chaves dinamométricas é a torção dos cabos entrançados em calhas. A sua utilização assegura um contacto óptimo e uma baixa resistência da conexão desses elementos.

Contudo, este tipo de chaves não são utilizadas somente em mecânica ou eletrónica. Existem chaves dinamométricas para aplicações menos comuns, como... na odontologia onde é necessário apertar os implantes dentários com um torque específico para que eles se adaptem perfeitamente ao corpo humano.

A precisão das chaves dinamométricas, não obstante as suas aplicações, é regulada por normas rigorosas da indústria. As mais importantes e que são reconhecidas genericamente são as seguintes:

Como selecionar a chave dinamométrica para a sua oficina?

Existem muitos tipos de chaves dinamométricas no mercado. As mais usadas são:

  • Chaves de inclinação ou de vareta – equipadas com uma ponta longa, que sai da cabeça da chave em paralelo com o seu punho. No momento em que começamos a aplicar a força na chave, o seu punho começa a dobrar ligeiramente sob a influência do torque . A ponta permanece imóvel, mas, ao mesmo tempo, começa a mover-se sobre o mostrador ligado ao punho onde é indicado o torque da força que se está a aplicar ao parafuso. Estas chaves exigem precisão e habilidade no seu manuseio, pois não bloqueiam automaticamente o movimento adicional. O utilizador deve observar o mostrador do medidor para deixar de apertar quando o indicador mostrar o torque apropriado.

  • Chaves com mostrador redondo – são uma versão simplificada das chaves de inclinação. Têm um mostrador redondo no punho, com um ponteiro que mostra o torque atual . São mais fáceis de usar do que as chaves de inclinação, porque não têm nenhuma peça móvel externa; todos os mecanismos desta chave estão escondidos na sua estrutura.

  • Chaves de limite (clique) – são o tipo mais popular de chaves dinamométricas do mercado. Ao contrário dos dois tipos precedentes, permitem definir o torque máximo com que a conexão deve ser apertada. Para isto basta rodar a parte inferior do punho da chave de modo a que o torque exigido da força seja ajustado na escala sobre o punho. O manípulo está contrabalançado para que não se mova durante a operação.

Destes três tipos, as chaves de inclinação são as mais difíceis de utilizar, mas, ao mesmo tempo, oferecem a máxima precisão e são apenas superadas pelas chaves eletrónicas muito caras. As chaves de limite são um pouco menos precisas embora sejam suficientes para a maioria das aplicações, especialmente se tiver em conta a sua facilidade de utilização. Para a maioria das aplicações, é melhor escolher este tipo de ferramenta.

O parâmetro básico da chave dinamométrica é o torque ou gama de torques que se podem utilizar para apertar os parafusos. As chaves dinamométricas estão disponíveis com ajustamentos na gama de 2,5 Nm a 25 Nm e na gama de 80 Nm a 400 Nm. A empresa WERA oferece chaves dinamométricas que cobrem toda a gama, para que possa facilmente escolher a chave adequada a cada aplicação.

Acessórios úteis para chaves dinamométricas

Os suportes dinamométricos estão equipados com os encaixes padrão para cabeças de 1/2", 3/8" e 1/4" (dependendo do tamanho e da gama de torque). Acessórios padrão com encaixes, tais como articulações o aumentadores.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM