+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 30-09-2019 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 8 min de leitura
Os telémetros laser são ferramentas de medição indispensáveis que são muito úteis durante os trabalhos de construção, renovações, acabamentos, no sector militar, silvicultura, desporto, indústria eléctrica, caça, agricultura e em todo o lado onde a distância rápida e precisa, ângulo, ou inclinação sejam necessárias. Como é que este dispositivo funciona e como pode escolher o telémetro laser?
Os telémetros laser são as ferramentas de medição mais utilizadas que permitem uma rápida medição de distâncias e outras medições espaciais. Não é por acaso que os profissionais preferem utilizar telémetros laser no seu dia-ao-trabalho diário do que os ópticos e ultra-sónicos.
Os telémetros laser emitem impulsos electromagnéticos em feixes de laser através dos seus sistemas optoelectrónicos. O feixe laser é refletido na superfície do alvo e regressa ao telémetro. A seguir, os sistemas do telémetro processam o feixe para medir a distância. O sistema do aparelho mede a distância analisando o tempo de percurso em dois planos com base no atraso de fase da onda EM emitida e reflectida. Este método de medição é utilizado nos telémetros laser de fase.
Outro laser-baseado na medição de distâncias consiste em medir diretamente o tempo de percurso do impulso desde o telémetro até ao alvo e vice-versa. Este método é utilizado em telémetros laser de impulsos. Existem também telémetros laser que efectuam medições interferométricas interferométricos. Este é, sem dúvida, o método mais preciso e mais rápido de de medição de distâncias mais preciso e rápido, mas os telémetros interferométricos são caros e susceptíveis de serem danificados. Isto torna-os pouco fiáveis no terreno.
Os telémetros laser permitem efetuar medições em interiores e exteriores com uma precisão de 1 mm por quilómetro. Os telémetros laser para construção profissional podem medir distâncias até cerca de 150 metros. Longos-podem medir distâncias até 1500 metros. Estes telémetros são utilizados principalmente na caça, agricultura, silvicultura, e na construção de estradas.
Comparados com os seus homólogos ópticos e ultra-sónicos, telémetros laser são as ferramentas de medição mais funcionais e tecnologicamente mais avançadas. A sua principal vantagem, para além das medições extremamente precisas (+/- 1-5 mm por km), é o facto de poderem ser utilizados por uma só pessoa. Telémetros ópticos, utilizados para efetuar medições de distância precisas em estaleiros de construção e em grandes áreas abertas, requerem pelo menos duas pessoas em simultâneo. É por isso que a utilização de um telémetro laser permite-lhe reduzir os requisitos de pessoal e acelerar significativamente os processos de medição.
Os telémetros laser são também menos susceptíveis a erros de medição causados pelo posicionamento incorreto da ferramenta e outros erros do operador. Além disso, a maior parte dos telémetros laser profissionais estão equipados com ajuda eletrónica de alinhamento, função de calibração automática, e oferecem a possibilidade de efetuar medições com base na equação de Pitágoras ou na função "pintor". Estas Ferramentas também permitem efetuar medições contínuas, medições de atraso, medir a soma ou a diferença de uma superfície, e medir o volume. Processadores avançados e ecrãs transparentes que apresentam os resultados das medições instalados em telémetros laser aumentam consideravelmente a sua funcionalidade e utilidade, bem como o conforto da utilização quotidiana.
Básico medições de distância com Ferramentas laser são extremamente rápidas e fáceis. Só tem de ligar o aparelho, colocar o ponto laser numa superfície, e iniciar a medição. A maioria dos telémetros laser tem uma memória interna que armazena até 100 medições.
A função de medição contínua é particularmente interessante, porque permite medir os valores mais altos e mais baixos e depois comparar a diferença num ciclo de medição. Os telémetros laser também permitem medições precisas de salas.
Os processadores e algoritmos calculam rapidamente a área de superfície ou o volume da divisão. Para efetuar estas medições, basta selecionar a opção certa no menu do aparelho, medir o comprimento de uma superfície, e, em seguida, efetuar uma medição perpendicular. Para medir o volume cúbico, é necessário medir o comprimento, a largura, e a altura de uma divisão.
Profissional telémetros laser profissionais, como o EXTECH DT60M, permitem-lhe também efetuar medições utilizando funções matemáticas. Esta função baseia-se no algoritmo da equação pitagórica. Ajuda o operador a medir a altura de um objeto, utilizando como referência dois pontos de medição. Trata-se de uma função extremamente útil que permite.a. medir a altura de um objeto simplesmente deslocando o ponto laser para a parte superior e inferior desse objeto.
Ao efetuar medições espaciais com telémetros laser, deve lembrar-se de que os raios laser são perigosos para o olho humano. É por isso que tem de se certificar de que ninguém nas proximidades está em perigo antes de apontar o raio laser para um objeto. Além disso, os telémetros laser devem ser objeto de manutenção regular, especialmente se forem utilizados em condições meteorológicas adversas.
Existem muitos telémetros laser disponíveis no mercado e são muito diferentes uns dos outros. No entanto, existem vários atributos-chave a que deve prestar atenção ao escolher um dispositivo de medição profissional que será utilizado por especialistas.
A conceção e os parâmetros técnicos de um aparelho devem ser adequados ao sector, tipo de medições, e o terreno e as condições climatéricas em que será utilizado. É necessário um telémetro específico para medições em estaleiros de construção ou instalações, e um completamente diferente para medições de longa distância na agricultura, silvicultura, ou no sector da energia. Eis os atributos a que deve prestar especial atenção:
O alcance de funcionamento é um parâmetro fundamental de todos os telémetro laser. A maioria dos aparelhos para construção - e.g. o AXIOMET AX-DL 100 - oferecem um alcance efetivo de 40-80 metros. Os modelos mais avançados permitem-lhe efetuar medições até 120 metros de distância. Os telémetros laser de longo alcance-os telémetros laser de longo alcance oferecem um alcance ainda mais impressionante de aproximadamente 1500 metros.
O alcance operacional de um telémetro laser é importante, mas a sua precisão de medição é igualmente crucial. A maioria dos telémetros de curto e médio alcance efectua medições com uma tolerância de 5 mm. No entanto, os telémetros laser mais avançados, como o EXTECH DT40M, asseguram medições extremamente precisas com uma tolerância de 1-2 mm.
O diâmetro de um ponto laser depende da distância e do tipo de objeto medido. Por exemplo, o ponto laser será muito menos visível em gesso molhado do que numa parede de tijolo antigo ou numa base de betão. Normalmente, os pontos laser dos telémetros laser têm um diâmetro de 6-60 mm. Recomendamos a utilização de óculos especiais de alto contraste durante as medições que exijam uma observação prolongada do ponto laser.
Este parâmetro afecta diretamente a precisão de um dispositivo de medição. Quanto mais baixa for a unidade mínima apresentada, maior será a precisão da medição. Os mais precisos telémetros laser apresentam resultados de medição com uma resolução de 0.1 mm.
A telémetro laser a durabilidade e a resistência à água e ao pó de um telémetro laser são de importância crucial para a sua utilização no terreno. Para trabalhos de construção, é uma boa ideia escolher um produto com a classificação IP correta. Isto reduzirá o risco de danificar o dispositivo durante o transporte e durante a realização de medições em ambientes muito sujeitos a condições de trabalho ou húmidos, bem como durante a precipitação. Os telémetros a laser telémetros laser profissionais têm uma classificação IP54 ou superior.
| Símbolo | Descrição |
| AX-DL100 | Telémetro laser; LCD; 40m; Medição acc.medição: ±2mm; 120x50x29mm; 126g |
| DT40M | Telémetro laser; LCD, retroiluminado; 0,05÷40m; Medição acc.: ±2mm |
| DT60M | Telémetro laser; LCD, retroiluminado; 0,05÷60m; Medição acc.: ±2mm |
Como é que um telémetro laser funciona?
Um medidor de distâncias a laser emite um impulso de luz, que se reflecte na superfície medida e regressa ao dispositivo. O dispositivo calcula a distância com base no tempo, que a luz necessita, para percorrer essa distância.
Qual é a distância máxima, que um telémetro laser pode medir?
Os Telémetros laser standard podem medir distâncias de 40 a 150 metros. Modelos profissionais, tais como. utilizados na agricultura ou na silvicultura, podem medir distâncias até 1500 metros.
Um medidor de distâncias a laser pode ser utilizado no exterior?
Sim, os Telémetros laser podem ser utilizados no exterior. No entanto, vale a pena escolher um modelo com uma classificação IP elevada (por exemplo.g. IP54 ou superior), para o proteger do pó e da humidade.
Um medidor de distâncias a laser é seguro para os olhos?
A maioria dos Telémetros laser está equipada com classe laser 2, que são seguros para os olhos em caso de contacto acidental. No entanto, deve evitar-se sempre olhar diretamente para o feixe laser.
Que Telémetros laser devo escolher para medições na construção?
Para aplicações de construção, modelos com uma gama de trabalho até 80-120m com uma precisão de ±1-2mm funcionam bem. Também vale a pena prestar atenção a funções adicionais, tais como medições contínuas, cálculo de áreas e volumes.
Quais são as diferenças entre os Telémetros laser e ultra-sónicos?
Um medidor de distâncias a laser proporciona uma melhor precisão de medição (±1-2mm), é mais resistente a erros ambientais e funciona melhor em espaços abertos do que um medidor de distâncias ultrassónico.
Para que pode ser utilizado um medidor de distâncias a laser na agricultura?
Na agricultura, o medidor de distâncias a laser é utilizado m.em. para medir distâncias entre pontos de referência, determinar a área dos campos, bem como para o planeamento da irrigação e da fertilização na agricultura de precisão.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.