+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

IQRF – DALI Bridge

Data de publicação: 02-04-2021 🕒 6 min de leitura

A iluminação adequada é um dos fatores que influenciam a segurança e o conforto de casas, escritórios e espaços industriais. Infelizmente, o preço da eletricidade aumenta todos os anos, o que significa que todos os anos os consumidores se esforçam para reduzir custos e utilizar a energia de forma mais eficiente. Uma das soluções é substituir as fontes de luz ineficientes (por exemplo, incandescentes ou de halogéneo) por lâmpadas LED de baixo consumo. Outra possibilidade é investir em sistemas de controlo de iluminação e sua integração com sistemas BMS (Building Management System), que, além de permitirem poupar, têm a vantagem adicional de aumentar o nível de automatização. A Microrisc s.r.o, em colaboração com a empresa IQRF Tech s.r.o , oferece um produto que agrega valor ao processo de criação de sistemas de controlo de iluminação sem fios eficientes baseados ​​no padrão DALI. A ponte IQRF – DALI permite-lhe poupar ainda mais com menos trabalho.

  

Figura 1. IQRF – DALI Bridge, a ponte entre tecnologia DALI e IQRF.

Sistema de controlo de iluminação DALI

O DALI (Digital Addressable Lighting Interface) é um protocolo que permite a comunicação entre as luminárias e a unidade central. O padrão DALI foi desenvolvido em finais dos anos 90 como uma alternativa digital ao sistema analógico 1-10 V. É o resultado da colaboração entre empresas líderes do setor, como a Philips, Helvar, Osram e Tridonic. O sistema tem uma arquitetura aberta, o que significa que adicionar novos dispositivos (por exemplo, sensores, luminárias, painéis de iluminação) não será um problema. A unidade central DALI pode controlar até 64 dispositivos dentro de uma linha. Cada um destes dispositivos pode ser atribuído a 16 grupos separados e 16 cenas separadas. Além dos comandos básicos como ligar/desligar e escurecimento/brilho, também é possível recuperar informação de estado do balastro.

Padrão DALI vs. Sistema 1-10 V

Em comparação com o sistema de controlo 1-10 V, o padrão DALI destaca-se por:

  • maior resistência às interferências e menor taxa de falha devido à operação num sinal digital;
  • alta flexibilidade na expansão do sistema, que resulta da infraestrutura aberta do sistema;
  • fluxo de dados bidirecional (a unidade central envia sinais de controlo, mas também recolhe informação de luminárias e sensores);
  • possibilidade de integração com o sistema de gestão de edifícios (BMS);
  • possibilidade de acesso estacionário, sem necessidade de montagem de uma grande quantidade de interruptores;
  • acesso e configuração remotos através de um computador, tablet ou aplicação móvel;
  • maior velocidade de transferência de dados e relativa facilidade de implementação.

  

Figura 2. Módulos de amostra TR 72DC e TR 72DAT disponíveis no catálogo da TME.

No padrão DALI, a comunicação entre a luminária e a unidade central realiza-se por cabo (à exceção da variante IEC 62386-104 no padrão DALI2), o que dificulta a sua utilização nos casos de ampliação de infraestrutura ou tentativas de o implementar em edifícios históricos. A necessidade de utilizar cabos de controlo faz com que seja impossível utilizar a funcionalidade do sistema DALI também nos casos de aplicações de iluminação pública inteligente.

Tecnologia IQRF: comunicação segura e de confiança

O IQRF® é uma tecnologia de comunicação sem fios que funciona na banda de rádio Sub-GHz (433 / 868 / 916 MHz). Permite a transmissão de uma pequena quantidade de dados com um consumo de energia mínimo. Consoante a opção selecionada, o consumo de corrente é de cerca de uma dezena de mA no modo de funcionamento padrão, ou cerca de 250 uA no modo de baixo consumo. Os módulos IQRF podem trabalhar na topologia POINT-POINT, STAR, PEER-PEER e MESH. Dentro de uma rede, podem funcionar até 240 dispositivos na estrutura MESH, o que garante um funcionamento seguro e de confiança, mantendo-se simultaneamente um alto nível de comodidade no funcionamento da rede.

As principais características das tecnologias IQRF únicas são:

  • fiabilidade da transmissão de dados, graças ao uso do protocolo IQMESH,
  • protocolo incorporado Fast Response Command (FRC), que permite a recolha de dados de forma muito mais rápida e eficiente do que com a pesquisa de dispositivo clássica,
  • segurança de três níveis de transmissão de dados,
  • protocolo incorporado Direct Peripheral Access (DPA), que permite uma progressão mais rápida do trabalho ao nível do programador,
  • aplicações IQRF IDE, o que permite uma fácil criação da rede, a sua visualização e gestão completa.

Figura 4. Porta IQRF- Ethernet que permite a transferência dos dados recolhidos para a nuvem.

A tecnologia IQRF garante a interoperabilidade com todos os padrões de comunicação existentes, como LoRa, Wi-Fi, GSM, Bluetooth ou Ethernet a nível de gateway.

Figura 3. Possibilidades de utilização dos produtos com tecnologia IQRF.

Para mais informações sobre o uso das soluções IQRF na comunicação sem fios, leia o artigo “Soluções de comunicação sem fios comprovadas da IQRF Tech” e consulte o site do fabricante.

IQRF – DALI Bridge: soluções sem fios para a automação predial

A IQRF – DALI Bridge é um pequeno dispositivo (88 mm x 38 mm x 22 mm) que permite enviar comandos DALI através da rede sem fios IQRF diretamente às luminárias. Isto significa que não é necessário utilizar cabos para enviar sinais de controlo do controlador às luminárias. Também lhe permite utilizar as vantagens do sistema DALI no controlo da iluminação pública. Vale a pena destacar um aspeto mais importante. O padrão DALI, do ponto de vista da topologia, é um padrão linear ou estruturado em árvore. Isto significa que, em caso de rutura de um cabo, pode perder-se a ligação a um grande número de luminárias.

Figura 5. Diagrama de blocos da ponte IQRF-DALI. A documentação completa está disponível em www.iqrf.org e na página do produto no catálogo da TME.

A tecnologia IQRF funciona sem fios na topologia MESH, que é mais confiável do que a estrutura linear, devido ao facto de existirem ligações alternativas entre dispositivos. Esta confiabilidade é adicionalmente suportada por pacotes de envio redundantes, que resultam diretamente da especificidade do protocolo IQMESH. O alcance de várias dezenas de metros entre dispositivos foi confirmado por implementações práticas. O fabricante fornece comandos de controlo exemplares e apresenta o princípio de funcionamento no exemplo de um controlador OSRAM. A memória EEPROM incorporada com suporte NFC pode ser usada para conectar dispositivos numa rede, através de um dispositivo portátil como um telefone ou tablet, e o protocolo FRC assegurará uma conveniente e rápida recolha de dados da rede existente. A unidade central no padrão DALI pode controlar até 64 dispositivos. A tecnologia IQRF pode suportar até 240 dispositivos dentro da rede. No entanto, importa referir que trabalhar com redes mais pequenas permite maior eficiência na sua gestão.

Vantagens adicionais de usar uma ponte IQRF – DALI

A IQRF DALI Bridge destina-se a integradores de sistemas, fabricantes da indústria da iluminação e fornecedores de sistemas de controlo de iluminação. O uso desta ponte abre novas possibilidades de utilização das funcionalidades do popular sistema DALI, tanto na infraestrutura existente como no caso de novos investimentos. A sua implementação não requer o uso de cabos de controlo, pelo que a modernização das instalações existentes pode ser feita sem o incómodo ruído causado pelas obras de construção e sem afetar a estética do edifício. Também é uma oportunidade para utilizar tecnologias modernas em edifícios históricos. O uso da ponte IQRF DALI também permite encurtar o processo, e o tempo poupado traduz-se automaticamente em menores custos para o investidor. O aumento considerável dos preços das obras e dos materiais de construção, bem como a previsão de novas subidas de preços nestas áreas, farão aumentar ainda mais o interesse em sistemas de controlo sem fios num futuro próximo.

Convidamo-lo a conhecer as características técnicas do produto IQRF – DALI Bridge, bem como os produtos da IQRF Tech s.r.o disponíveis na oferta da Transfer Multisort Elektronik.

Autor:

Piotr Antończyk

IQRF Tech s.r.o

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

rightColumnPicture rightColumnPicture

CONSULTE TAMBÉM