+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 03-08-2021 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 52 min de leitura
A produção em massa de circuitos eletrónicos requer uma automatização de grande alcance. Aplica-se tanto à produção de PCB, à disposição dos componentes, como à sua solda. No entanto, até mesmo o processo de produção mais eficiente pode desacelerar na fase final de controlo de qualidade. Portanto, são cada vez mais utilizadas nas linhas de produção soluções avançadas no campo ICT (In-Circuit Tests), que tratam da verificação do circuito e dos seus parâmetros com uma série automatizada de medidas. Naturalmente, este tipo de inspeção é realizado há décadas, mas o avanço da miniaturização da eletrónica requer uma testagem cada vez mais precisa das PCB e dos feixes de cabos. Na era dos sistemas de comunicação que operam a frequências gigantescas, as próprias medições também devem ser mais precisas, visto que o uso generalizado de circuitos digitais veio alterar irreversivelmente a metodologia das TIC. Hoje em dia, deparamo-nos muitas vezes com a abreviatura FCT (functional testing), que se refere à verificação detalhada do funcionamento do circuito já na etapa final de produção, alimentando-o e simulando o funcionamento no dispositivo terminado.
Os testadores de circuitos eletrónicos são compostos por muitos componentes: suportes, controladores, sistemas de medição, sensores. São dispositivos programáveis e configuráveis. Também contêm um artigo consumível essencial: agulhas de teste. Estas são sondas precisas carregadas por mola, cuja tarefa é criar um bom contacto, mas a curto prazo, com os elementos do circuito, principalmente com os cabos de componentes passivos e circuitos integrados e os campos na PCB. Além de medirem e verificarem a continuidade das rotas, também são utilizadas para outros fins. Podem penetrar os conectores e permitir a testagem da ligação de pinos sem atuar na tomada ou na carcaça do conector. Também são utilizadas em eletrónica digital, onde servem, entre outros, para programar microcontroladores segundo a técnica ISP (In-System Programming), e os testes são realizados comunicando com os sistemas instalados no circuito (p. ex., através de uma porta de série ou barramento CAN no setor automóvel). As agulhas especializadas são utilizadas na produção de baterias ou, melhor, células e pacotes, que, antes de serem armazenadas, devem ser carregadas no nível ótimo para o seu armazenamento e transporte. Uma área importante onde se utilizam agulhas de teste são os serviços eletrónicos, onde os testes de circuitos automatizados podem acelerar o processo de resolução de problemas.
A primeira diferença entre as agulhas de teste está à vista: é a forma da ponta (cabeça). Discutiremos o propósito de cada ponta individualmente mais à frente. Primeiro, vamos focar-nos nos parâmetros elétricos e mecânicos que deve ter em consideração no âmbito do tipo de testes realizados.
Devido ao uso constante das agulhas e ao facto de estas serem repetidamente pressionadas contra os elementos da PCB, estão sujeitas a desgaste e contaminação. Hoje em dia, quando a indústria eletrónica comummente recorre a aglutinantes sem chumbo (mais duros e que requerem fundentes quimicamente mais agressivos), a dureza e o revestimento da agulha de teste desempenham um papel particularmente importante. É por isso que nos deparamos frequentemente com sondas de aço e sondas feitas de cobre berílio (CuBe), uma liga que se caracteriza por uma alta durabilidade e condutividade elétrica comparável ao cobre puro. Para proteger as pontas dos fatores corrosivos, as agulhas costumam ter um revestimento de ouro ou níquel – desta forma preserva-se a sua durabilidade até mesmo em contacto frequente com fusíveis e seus solventes.
Tenha em conta que é possível realizar um teste de continuidade zero-um normal com sondas de resistência relativamente alta. No entanto, a inspeção (ou calibração) detalhada do circuito baseia-se numa medição precisa que requer ligações com a menor resistência possível. Portanto, a resistência nominal consta das características de todas as agulhas de teste. Um fator relacionado com este aspeto é a deflexão de funcionamento da mola – porque só a pressão de acordo com as recomendações do fabricante garante a obtenção de uma ligação com uma resistência específica (a deflexão de funcionamento ocorrerá depois da aplicação de uma força determinada por um parâmetro separado). Aqui há duas precauções importantes: (1) a compressão da mola não deve exceder o salto máximo (neste caso, a sonda não se amortizará); (2) a força de pressão é transferida para os elementos do circuito testado – uma sonda incorretamente selecionada pode danificar componentes, rotas, etc.
O último parâmetro importante é a temperatura de funcionamento permitida, porque por vezes são efetuados testes automatizados entre as etapas de produção do circuito ou pouco depois de concluído o processo de solda por refluxo. Por outras palavras, há situações em que a agulha entra em contacto com componentes de alta temperatura. Isto também se aplica aos chamados testes de esforço e testes ambientais, em que se testa o comportamento de um circuito sob cargas máximas ou sob condições térmicas extremas.
Aquando da escolha de sondas para testar circuitos com uma alta concentração de componentes, há um parâmetro adicional importante: o passo mínimo em que a agulha pode trabalhar.
Os circuitos eletrónicos são testados com maior frequência:
Em função do ponto de teste, bem como da necessidade (ou falta dela) de perfurar o deslustre, a camada de solda oxidada ou os resíduos de fundente, deve escolher uma agulha com a forma da cabeça correta para o teste. Vejamos as funções oferecidas para cada solução.
Figura 1. Locais para testar circuitos eletrónicos.
As agulhas equipadas com pontas cilíndricas, planas (Fig. 2, 3) ou semiesféricas (Fig. 4, 5) são uma ferramenta segura para palpar campos de teste (especialmente dourados e limpos). As cabeças semiesféricas também podem ser eficazmente utilizadas para medições realizadas ao soldar os próprios cabos. A característica principal destas pontas é o facto de não serem invasivas.
A oferta da TME também inclui agulhas com ranhura cónica (Fig. 6, 7). Este formato facilita os testes em conectores de pinos macho ou componentes THT in situ. A ampla abertura permite-lhe “prender” os cabos até mesmo se estiverem dobrados ou colocados de forma incorreta. Os especialistas referem que a cavidade cónica pode contaminar-se rapidamente, se a agulha for usada em condições inadequadas ou em serviços de teste de equipamentos usados e sujos. No entanto, é uma das soluções de verificação de circuitos de orifício de passagem mais populares. As cabeças radiais fresadas (Fig. 8) têm propriedades semelhantes; também são compatíveis com pontos de teste planos e convexos.
Figura 2
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| IT125-P10 | 6,35 mm | b/d | 10 A | 9 mΩ |
| TK0030N.F150S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.F150C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.F254C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK090N.10100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK32N.10200S170A | 4,2 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32N.10250S170A | 4,2 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.10150C150A | 4 mm | 1,5 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.10200S150A | 4 mm | 2 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36L.10140S170A | 5 mm | 1,4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.10250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.10180S170A | 4,5 mm | 1,8 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.10140S300A | 4 mm | 1,4 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK37N.10230M300A | 4,5 mm | 2,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK37N.10400M300A | 4,5 mm | 4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK37N.10650M300A | 4,5 mm | 6,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 3
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.C066S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.C104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.C173C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
Figura 4| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 50.105.25.20 | 3,4 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 60.05.33.30 | 4 mm | 3,3 mm | 4 A, 5 A | 20 mΩ |
| TK0030N.D102S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.D127C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.D254C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK090N.05100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK100N.05135S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.05190S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK32N.05065S170N | 4,2 mm | 1,6 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32N.05130S170A | 4,2 mm | 1,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32N.05200S170A | 4,2 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.05130S150A | 4 mm | 1,3 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.05200S150A | 4 mm | 2 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK35N.05130S170A | 6,4 mm | 1,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK35N.05200S170A | 6,4 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.05250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.05250S170A | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.05230C300A | 4 mm | 2,3 mm | 10 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.05300C300A | 4 mm | 3 mm | 10 A | 10 mΩ |
| TK37N.05230M300A | 4,5 mm | 2,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 5
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 150.105.25.20 | 3,4 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 30.05.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 31.05.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 40.05.15.15 | 5,3 mm | 1,5 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 40.08.13.15 | 5,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| TK0030N.J066S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.J104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.J173C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0064B.J.2.60.57 | 2,75 mm | b/d | 3 A | 25 mΩ |
Figura 6
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 100-PRG2522S | 4,24 mm | b/d | 12 A | 15 mΩ |
| IT100-P22 | 6,35 mm | b/d | 6,5 A | 13 mΩ |
| IT125-P22 | 6,35 mm | b/d | 10 A | 9 mΩ |
| TK0030N.A127S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.A150C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.A254C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK32N.09200S170A | 4,2 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.09130C150A | 4 mm | 1,3 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.09200S150A | 4 mm | 2 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36L.09250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.09400S170A | 5 mm | 4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.09250S170A | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36N.09400S170A | 4,5 mm | 4 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.09230C300A | 4 mm | 2,3 mm | 10 A | 10 mΩ |
| TK37N.09230M300A | 4,5 mm | 2,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK37N.09400M300A | 4,5 mm | 4 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 7
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.G066S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.G104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.G173C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
Figura 8| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK090N.16100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK100N.16135S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.16190S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
As pontas descritas anteriormente apresentam uma desvantagem que pode revelar-se crítica nos processos de fabrico que utilizam solda sem chumbo. A sua estrutura dificulta a penetração dos restos de deslustre e fundente. Uma alternativa são as agulhas cilíndricas, cuja parte superior é moída para obter uma matriz piramidal. Estas sondas, além de poderem ser utilizadas para ligação com a maioria dos pontos de medição (pads de teste, cabos THT, etc.), também penetram a camada superior do adesivo (p. ex., oxidada), o que reduz o risco de falsificar o resultado do teste.
Figura 9
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| IT125-P10 | 6,35 mm | b/d | 10 A | 9 mΩ |
| TK0030N.F150S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.F150C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.F254C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK090N.10100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK32N.10200S170A | 4,2 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32N.10250S170A | 4,2 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.10150C150A | 4 mm | 1,5 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.10200S150A | 4 mm | 2 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36L.10140S170A | 5 mm | 1,4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.10250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.10180S170A | 4,5 mm | 1,8 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.10140S300A | 4 mm | 1,4 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK37N.10230M300A | 4,5 mm | 2,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK37N.10400M300A | 4,5 mm | 4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK37N.10650M300A | 4,5 mm | 6,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 10
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.C066S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.C104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.C173C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
Figura 11
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| IT100-P74 | 6,35 mm | b/d | 6,5 A | 13 mΩ |
As pontas cónicas são a solução mais antiga e continuam a ser a mais utilizada. Há que ter em conta que têm as suas limitações e são um grupo de produtos muito diverso.
As sondas em forma de cone (Fig. 12, 13, 14) podem ser utilizadas para quase todos os tipos de teste, embora requeiram um posicionamento preciso. As mais pequenas variações no tamanho da PCB depressa conduzirão a uma série de medições incorretas. As extremidades cortadas num ângulo de 60° e 90° são utilizadas principalmente para testar pontos VIA e conectores fêmea. Antes da aplicação, também podem ser utilizadas máscaras de solda para criar ligações temporárias com uma única rota de circuito. Novamente, deve ter-se em conta que, no caso de mangas e juntas, cuja superfície pode estar contaminada de alguma forma, a melhor solução serão as variantes fresadas/com ranhuras (Fig. 15, 16, 17): as suas extremidades facilitam a penetração do deslustre.
As agulhas cónicas cortadas num ângulo de 30° ou até 15° oferecem a melhor penetração de depósitos neste grupo de produtos. Incluem, entre outras, as agulhas com cabeças n.º 13 e 14 da marca TEKON e a agulha afiada 44.118.10.15 da FIXTEST (Fig. 18). Este tipo de sondas não é recomendável para testar pontos VIA preenchidos por solda, pois pode danificar a ligação entre as camadas da PCB.Um caso especial de agulhas de teste em forma de cone são as que têm a ponta truncada (Fig. 19). A sua forma permite criar ligações com muitos tipos de pontos de teste e são o método mais fiável de testagem de conectores, além de oferecerem uma superfície de contacto relativamente grande e, portanto, baixa resistência e maior capacidade de corrente.
Figura 12
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.E127S120A | 2mm | b/d | 3A | 15mΩ |
| TK0045N.E150C200A | 5,1mm | b/d | 3A | 10mΩ |
| TK0050N.E254C120A | 5,1mm | b/d | 3A | 15mΩ |
| TK090N.06100S130N | 3,6mm | b/d | 3A | 40mΩ |
| TK100N.06190S280N | 3,4mm | b/d | 3A | 55mΩ |
| TK32N.06200S170A | 4,2mm | 2mm | 3A | 10mΩ |
| TK37N.06230M300A | 4,5mm | 2,3mm | 3A | 10mΩ |
| TK37N.06400M300A | 4,5mm | 4mm | 3A | 10mΩ |
Figura 13
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 150.102.23.20 | 3,4 mm | 2,3 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 154.102.23.20 | 3,8 mm | 2,3 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 30.102.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 31.102.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 40.102.13.15 | 5,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 41.102.13.15 | 5,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 50.102.23.20 | 3,4 mm | 2,3 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| IT075-P41 | 4,24 mm | b/d | 6 A | 2,5 mΩ |
| IT125-P41 | 6,35 mm | b/d | 10 A | 9 mΩ |
| TK0030N.B066S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.B104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK0050N.B173C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK090N.13100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK32N.13130S170A | 4,2 mm | 1,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.13130S150A | 4 mm | 1,3 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK35N.12080S170R | 6,4 mm | 0,8 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK35N.13130S170R | 6,4 mm | 1,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.13180S170A | 5 mm | 1,8 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 14
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 71.102.07.30 | 4 mm | 0,7 mm | 3 A, 4 A | 25 mΩ |
| TK36N.14180S170A | 4,5 mm | 1,8 mm | 5 A | 10 mΩ |
Figura 15
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.T127S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.T104C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK32N.08200S170R | 4,2 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.08130S150A | 4 mm | 1,3 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK32SCR.08200S150R | 4 mm | 2 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK35N.08200S170R | 6,4 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.08250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.08250C170A | 4,5 mm | 2,5 mm | 10 A | 10 mΩ |
| TK36N.08300S170A | 4,5 mm | 3 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.08230C300A | 4 mm | 2,3 mm | 10 A | 10 mΩ |
| TK37N.08230M300A | 4,5 mm | 2,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 16
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.K127S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0050N.K254C120A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
Figura 17
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0030N.LM127S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.LM150C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK090N.04100S130N | 3,6 mm | b/d | 3 A | 40 mΩ |
| TK100N.04190S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.04250S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.04350S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK32N.04200S170R | 4,2 mm | 0,65 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK35N.04200S170R | 6,4 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 18
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 44.118.10.15 | 7 mm | 1 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
Figura 19
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK36L.11180S170A | 5mm | 1,8mm | 3A | 10mΩ |
| TK36N.11180S170N | 4,5mm | 1,8mm | 5A | 10mΩ |
Pode dizer-se que as agulhas com incisão na coroa (geralmente com quatro pontas) combinam as vantagens de todas as soluções apresentadas anteriormente. Ainda que não sejam adequadas para testar pontos VIA e conectores fêmea, oferecem: excelente penetração do deslustre e sedimentos; as suas várias extremidades afiadas dificultam a aderência da sujidade (efeito auto-limpante); envolver o ponto central da cabeça com pontas facilita o contacto com os cabos dos elementos THT, inclusive em caso de pequenas imperfeições de montagem (dobra, deslocamento), e também centra a sonda em campos de teste convexos.
Na oferta da TME estão disponíveis agulhas com terminação de coroa pouco profunda (Fig. 20, 21) e afiada (Fig. 22, 23), bem como a variante de três vértices (Fig. 24).
Figura 20
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 154.105.25.20 | 3,8 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 31.06.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| TK0045N.W127C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK100N.02135S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.02190S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK32N.02130S170R | 4,2 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK35N.02130S170R | 6,4 mm | 1,3 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.02250S170A | 5 mm | 2,5 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36L.02400S170A | 5 mm | 4 mm | 3 A | 10 mΩ |
| TK36N.02250S170A | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 A | 10 mΩ |
| TK36SCR.02300S300A | 4 mm | 3 mm | 5 A | 10 mΩ |
Figura 21
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 30.06.13.15 | 3,3 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 44.46.10.15 | 7 mm | 1 mm | 3 A, 4 A | 20 mΩ |
| 50.06.25.20 | 3,4 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| TK0030N.U030S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.U030C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
Figura 22
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 150.06.25.20 | 3,4 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 154.06.25.20 | 3,8 mm | 2,5 mm | 4 A, 5,5 A | 20 mΩ |
| 71.106.13.30 | 4 mm | 1,3 mm | 3 A, 4 A | 25 mΩ |
| TK0030N.V150S120A | 2 mm | b/d | 3 A | 15 mΩ |
| TK0045N.V127C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK100N.03135S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK100N.03190S280N | 3,4 mm | b/d | 3 A | 55 mΩ |
| TK32N.03130S170R | 4,2 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
| TK35N.03200S170R | 6,4 mm | 2 mm | 3 A | 10 mΩ |
Figura 23
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| IT075-P84 | 4,24 mm | b/d | 6 A | 2,5 mΩ |
| IT100-P84 | 6,35 mm | b/d | 6,5 A | 13 mΩ |
Figura 24
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| TK0045N.X150C200A | 5,1 mm | b/d | 3 A | 10 mΩ |
Além das agulhas utilizadas nos testes elétricos básicos, a oferta da TME também inclui sondas especializadas para medições precisas, testes de LED e manutenção de baterias.
A medição de quatro pontos/quatro cabos consiste em aplicar quatro sondas a uma parte de um circuito. O par externo permite que a corrente flua através do componente em teste, ao passo que o par interno mede a diferença de potencial na entrada e saída do componente. Ao ter dados sobre a intensidade da corrente e a queda de tensão, o medidor determina a resistência do objeto testado com alta precisão. Ao contrário da medição de dois pontos, o resultado não será alterado pela resistência dos cabos de teste; portanto, esta técnica é usada com maior frequência para testar a baixa resistência como parte dos testes e da calibração da eletrónica de precisão (por exemplo, dispositivos de medição). Este método é comummente denominado medição/sistema Kelvin.
Para medições de quatro cabos, foi criado um tipo especial de agulhas de teste, estando cada um deles equipado com dois contactos independentes. Os elementos estão adaptados para realizar medições em juntas e pontos de teste especialmente concebidos. O revestimento de ouro e o material de fabrico garantem a repetibilidade e a baixa resistência das ligações, inclusive em caso de um grande número e alta frequência de ciclos de conexão/desconexão.
Agulhas de teste para medir 4 pontos
A testagem de LED em condições de produção em massa baseia-se em (1) medições elétricas e (2) conectar a fonte de alimentação e verificar se a luz emitida pelo LED tem o brilho e a cor corretos. Durante os testes de funcionalidade, também se verifica se os controlos informam adequadamente sobre o estado do dispositivo. Para verificar o funcionamento do díodo, são aplicadas agulhas de teste especiais ao LED e a luz emitida é transmitida através de uma fibra ótica. São realizadas outras medições por meio de um sensor situado na outra extremidade da fibra ótica (na maioria das vezes, mede tanto a intensidade como o comprimento de onda da radiação). A extremidade da fibra ótica fixada na agulha está geralmente situada numa ranhura que limita o fluxo de luz externa, pelo que não é necessário realizar o teste num ambiente escurecido.
Na TME, oferecemos uma seleção de agulhas de teste LED TEKON com diâmetros de 1,1 mm a 5 mm. Esta gama abrange os tamanhos mais populares de LED, desde componentes SMD até controlos THT padrão.
Outro tipo específico de agulhas de teste são os elementos concebidos para criar ligações temporárias com terminais de fonte de energia. Estes tipos de sondas são utilizados para testar baterias de consumo comuns (AA, AAA, etc.), bem como baterias recarregáveis. Dado que todas as células têm um nível de carga ótimo em que devem ser armazenadas, também são utilizadas agulhas adaptadas aos terminais da bateria no processo de carga inicial da bateria (na última etapa de produção), o que permite o seu armazenamento e transporte seguros.
As pontas das sondas de bateria têm tipicamente uma forma cilíndrica ou semiesférica. Como os tamanhos das fontes de energia são rigorosamente definidos pelas normas internacionais, as agulhas de bateria têm um ligeiro desvio da mola.
| Símbolo: | Deflexão de funcionamento: | Diâmetro: | Imax: | Rmax: |
| 365.35.40.40 | 2,7 mm | 4 mm | 3 A | 30 mΩ |
| 365B.35.40.40 | 2,7 mm | 4 mm | 15 A | 30 mΩ |
| FK-441 | 1,52 mm | 0,75 mm | 3 A | 100 mΩ |
| FK-586 | 1,33 mm | 1,02 mm | 1 A | 30 mΩ |
| FK-606B | 1,33 mm | 1,02 mm | 3 A | 30 mΩ |
| FK-691 | 1 mm | 1,3 mm | 5 A | 30 mΩ |
| FK-714 | 1 mm | 1,3 mm | 5 A | 15 mΩ |
| IT-5303 | b/d | b/d | 3 A | 20 mΩ |
| TK0064B.J.2.60.57 | 2,75 mm | b/d | 3 A | 25 mΩ |
| TK53B.0.5.1.30.200 | 1 mm | b/d | 1,5 A | 10 mΩ |
| TK54B.0.5.1.30.200 | 1,5 mm | b/d | 1,5 A | 10 mΩ |
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.