+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 21-07-2022 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 4 min de leitura
À primeira vista, para uma pessoa não qualificada nesta área, as marcações elétricas podem parecer um grupo confuso de linhas de várias cores e símbolos de várias formas e tamanhos. De facto, as marcações elétricas são uma representação lógica das ligações físicas e do desenho de um circuito elétrico. Um esquema bem documentado mostra a funcionalidade do circuito elétrico e oferece a base para a montagem e resolução de problemas de toda a ligação. O esquema pode conter vários símbolos e ligações, e normalmente lê-se da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Os símbolos elétricos e símbolos eletrónicos são elementos de criação de praticamente todos os esquemas elétricos. Os símbolos são uma representação gráfica de um componente elétrico e mostram geralmente os respetivos pontos de ligação com outros elementos.
Um circuito elétrico ou eletrónico é um caminho que conecta um grupo de dispositivos elétricos ou eletrónicos a uma fonte de energia. Um esquema em sistemas elétricos é um mapa de circulação de corrente elétrica, dado que cada circuito deve ser fechado. Os mapas de imagens ou os esquemas unifilares cada vez mais populares são mais fáceis de usar e mostram imagens simples e reconhecíveis, como uma linha descontínua para um cruzamento ou uma linha reta para um cabo. Os mapas esquemáticos, que costumam ser utilizados pelos utilizadores mais avançados, mostram símbolos industriais mais complexos que representam vários componentes elétricos. Os esquemas de circuitos são importantes por ilustrarem o plano exato e a rota do circuito elétrico desejado. Os profissionais que desenham produtos eletrónicos, constroem sistemas elétricos e mantêm esses sistemas utilizam esquemas de cablagem como guia. Estes esquemas dividem-se consoante o seu propósito: os básicos incluem um esquema de circuito elétrico, esquema de circuito eletrónico ou apenas o esquema da fonte de alimentação ou iluminação. À medida que a tecnologia vai mudando, mudam também os esquemas de circuitos. O princípio das rotas que conectam todos os componentes de um sistema eletrónico ou circuitos elétricos permanece constante, mas o esquema do circuito propriamente dito evolui para refletir os mapeamentos mais complexos e os acréscimos aos sistemas eletrónicos e elétricos modernos. Com o desenvolvimento da tecnologia, os símbolos dos componentes eletrónicos utilizados também mudaram. Por exemplo, quando uma resistência era usada como bobina, o seu símbolo era geralmente uma linha irregular em ziguezague. Hoje em dia, a resistência já não é usada desta forma e é simbolizada por uma forma oblonga com o valor numérico em ohms (unidade de resistência) escrito no interior para representar a sua utilização.
Antigamente, os símbolos dos esquemas de circuitos variavam consoante o país de origem, mas hoje em dia estão padronizados e são homogéneos em todo o mundo. Vale a pena destacar que, atualmente, não existe um padrão polaco que apresente símbolos que devam ser usados em planos e esquemas elétricos. Existe apenas a norma de folhas múltiplas PN-EN 60617, revogada sem substituição, que também definiu a uniformização dos planos elétricos, ou seja, os esquemas elétricos necessários em cada documentação de construção para instalações residenciais e outras. No entanto, os símbolos utilizados e descritos nesta norma continuam a ser de uso comum.
Para um leigo, o esquema de cablagem pode parecer, à primeira vista, muito complicado. Cada elemento de uma instalação deste tipo contém símbolos elétricos gráficos individuais.
Os símbolos elétricos são geralmente letras e designações gráficas de conectores, ligações, faixas e cabos. Muitas vezes, junto à marca do acessório, há uma indicação da fase em que se encontra o acessório. Os símbolos elétricos básicos para as fases são as seguintes letras e respetivas cores atribuídas:
No conector, há muitas vezes um símbolo de uma ligação permanente de cabos nos sistemas elétricos: um ponto preto grosso.
Outro elemento importante de qualquer instalação elétrica, se tivéssemos de analisar o esquema elétrico do apartamento, a começar pelo quadro elétrico, são os cabos que têm símbolos muito diferentes, segundo as suas características (o cabo neutro está marcado com o símbolo N e deve ser de cor azul, ao passo que o condutor PE é amarelo/verde, e o marcado com um T é a terra). Além disso, todos os interruptores, pontos de iluminação e outros dispositivos, como ventiladores, terão as suas próprias marcações separadas. Lembre-se de que há muitos símbolos e marcações elétricas – os profissionais aprendem a lê-los com fluidez durante anos e os amadores devem praticar esta habilidade com a maior frequência possível.
Um elemento interessante são os símbolos de letras nos esquemas elétricos, que são apresentados na tabela seguinte, baseada na norma IEC 750.
| A | Conjuntos, subconjuntos |
| B | Conversores de tamanho não elétrico a elétrico e vice-versa |
| C | Condensadores |
| D | Elementos binários, dispositivos de retardamento, circuitos de memória |
| E | Vários |
| F | Proteções |
| G | Geradores, dispositivos de potência |
| H | Dispositivos de sinalização |
| J | Reserva |
| K | Relés, contatores |
| L | Bobinas (indutores) |
| M | Motores |
| N | Circuitos analógicos |
| P | Instrumentos de medição, dispositivos de teste |
| R | Resistências |
| S | Interruptores de controlo, instrumentos de telecomunicações |
| T | Transformadores |
| U | Moduladores, conversores |
| V | Dispositivos eletrónicos, dispositivos de vácuo, dispositivos semicondutores |
| W | Rotas de transmissão, medidores de ondas, antenas |
| X | Faixas, terminais, contactos, conectores |
| Y | Instrumentos mecânicos acionados eletricamente |
| Z | Dispositivos terminais de teletransmissão, filtros, equalizadores, limitadores |
Há centenas de símbolos eletrónicos diferentes que podem ser usados num esquema de circuito. Estes símbolos incluem imagens simples de objetos como uma bateria ou resistência para um esquema de circuito de estilo pictórico, ou símbolos da indústria para objetos como condensadores ou indutores. Há muitas formas diferentes de criar um esquema de circuito: pode criá-lo manualmente, mas a forma mais eficiente é usar um software de diagramação concebido para esse efeito.
Criar esquemas eletrónicos no programa tem várias vantagens:
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.