+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Termopares e cabos de compensação

Data de publicação: 29-01-2025 Data de atualização: 10-04-2026 🕒 4 min de leitura

Termopares são sensores de temperatura amplamente utilizados, capazes de medir temperaturas muito altas, chegando a várias centenas de graus Celsius. Eles operam com base no efeito Seebeck, ou fenômeno termoelétrico. Consistem em dois fios feitos de metais ou ligas diferentes, unidos em uma extremidade, que é o ponto de medição da temperatura (chamado de junção de medição). A outra extremidade, chamada de junção de referência, é mantida em uma temperatura conhecida e constante. A diferença de temperatura entre essas junções gera uma tensão elétrica, chamada força eletromotriz (FEM), que é proporcional à diferença de temperatura e varia de alguns a várias dezenas de microvolts por grau Celsius. Galvanômetros e potenciômetros de calibração são geralmente usados para medir a FEM.

  • Tipos de termopares e divisão em grupos
  • Aplicações de termopares
  • Verificação de termopares
  • Como escolher um termopar
  • Fios termoelétricos e de compensação

Divisão de termopares em grupos

De acordo com a norma PN-EN 60584-1:2014-04, podem ser distinguidos diferentes tipos de termopares, divididos em três grupos.

Grupo I (não contém metais preciosos)

  • Termopar tipo K (NiCr-Ni) - o tipo de termopar mais comumente usado. A faixa de medição de temperatura varia de -200°C a 1200°C.
  • Termopar tipo J (Fe-CuNi) - caracteriza-se pela menor faixa de temperatura e vida útil mais curta devido à corrosão do ferro. Faixa de medição de -40°C a 750°C.
  • Termopar tipo T (Cu-CuNi) - garante medição estável em ambientes de temperaturas muito baixas. Faixa de medição de -200°C a 350°C.
  • Termopar tipo E (NiCr-CuNi) - destaca-se por um sinal mais forte e maior precisão do que os tipos K ou J em faixas de temperatura moderadas (abaixo de 1000°C). Faixa de medição de -200°C a 900°C.
  • Termopar tipo N (NiCrSi-NiSi) - semelhante ao tipo K em termos de precisão e faixa de medição, mas com maior resistência à oxidação.

Grupo II (platina-ródio)

  • Termopar tipo S (PtRh10-Pt) - usado em ambientes de temperaturas muito altas (até 1600°C).
  • Termopar tipo R (PtRh13-Pt) - é idêntico ao tipo S, mas contém uma porcentagem maior de ródio, tornando-o mais preciso do que o tipo S, mas também mais caro. Usado como sensor de referência.
  • Termopar tipo B (PtRh30-PtRh6) - usado em temperaturas extremamente altas (até 1800°C), mantendo alta precisão e estabilidade de medição.

Grupo III (tungstênio-rênio)

  • Termopar tipo C (W5%Re–W26%Re) - usado em temperaturas extremas de até 2315°C. Utilizado em ambientes quimicamente inertes e a vácuo, para evitar falhas causadas por oxidação.
  • Termopar tipo D (W3%Re–W25%Re) - com as mesmas propriedades do tipo C. Diferenças nas proporções de rênio afetam apenas as propriedades termoelétricas.

Aplicações de termopares

Os termopares são usados em várias indústrias e ciências, mesmo nos ambientes mais exigentes. Eles são utilizados como dispositivos de medição e monitoramento em vários processos e equipamentos, bem como sensores de segurança. Exemplos de aplicações de termopares:

  • indústria alimentícia - os termopares desempenham um papel crucial, pois a precisão e a rapidez da medição são extremamente importantes para a qualidade e durabilidade dos alimentos. O uso de termopares não se limita apenas ao monitoramento da temperatura, mas também ao controle de processos, como a ignição de queimadores ou controle do fluxo de gás;
  • indústria metalúrgica - os termopares ajudam a monitorar processos de fusão e fundição para garantir condições ideais em condições extremas;
  • indústria química e petroquímica - os termopares são usados para monitorar a temperatura dentro de reatores, garantindo segurança durante as reações químicas;
  • indústria automotiva - os termopares são usados para monitorar a temperatura de componentes do motor, como cabeçotes de cilindros, pistões ou sistemas de escape, durante testes de desempenho e durabilidade. Também são usados para controle de emissões de gases de escape e otimização do funcionamento de catalisadores.

Como verificar se o termopar está funcionando corretamente

Para diagnosticar o funcionamento correto dos termopares, podem ser usadas as seguintes metodologias:

  • medição de resistência - usando um ohmímetro, deve-se verificar o valor da resistência dos fios do termopar. Desvios dos valores especificados pelo fabricante podem indicar mau funcionamento;
  • testes dinâmicos - consistem em submeter os termopares a rápidas mudanças de temperatura e observar a velocidade de reação e a precisão das leituras. Atrasos ou valores de leitura incorretos podem indicar problemas no funcionamento do termopar.

O que considerar ao escolher um sensor de temperatura

Escolher o sensor de temperatura adequado é crucial para garantir medições precisas, confiáveis e eficientes em várias aplicações industriais ou científicas. Os principais aspectos a serem considerados ao selecionar um sensor de temperatura são:

  • temperatura medida - sensores termoelétricos oferecem tempos de medição mais curtos e maior resistência mecânica do que sensores de resistência. Além disso, os termopares podem medir temperaturas de até 1800°C. A faixa de temperaturas medidas também determina o uso dos materiais que compõem a proteção do termopar;
  • meio medido - o meio em que a medição será realizada também influencia a escolha do sensor com a proteção adequada. Por exemplo, no caso de um sensor para medir a temperatura do alumínio líquido, a proteção deve ser feita de material resistente a umidade e corrosão;
  • local de instalação - o local onde o sensor será usado é igualmente importante ao escolher o diâmetro e o comprimento da proteção. Quanto menor o diâmetro do sensor, mais rápido o tempo de resposta. O comprimento da proteção deve ser de no mínimo 6 a 15 vezes o diâmetro, dependendo do meio em que a medição é realizada. Em locais onde não é possível usar uma proteção tão longa (por exemplo, em tubulações de pequeno diâmetro), recomenda-se usar o sensor em ângulo em relação ao meio em fluxo, para garantir a maior área de contato possível da proteção do sensor com o meio.

Fios termoelétricos e de compensação

Fios termoelétricos são feitos dos mesmos materiais que os fios usados em termopares, enquanto fios de compensação são feitos de materiais alternativos, cujas propriedades termoelétricas são semelhantes aos materiais usados em termopares para uma determinada faixa de temperatura. Esses fios são usados para conectar sensores a dispositivos de medição a longas distâncias. São usados principalmente em condições industriais, onde a temperatura ao redor do sensor varia, impossibilitando a colocação da junção de referência em um ambiente estável. A remoção dessa junção para um ambiente onde a temperatura é estabilizada é feita através do uso desses fios.

Em resumo, os termopares são sensores de temperatura versáteis, capazes de medir temperaturas muito altas graças ao efeito Seebeck. Existem diferentes tipos de termopares, cada um com suas aplicações específicas, faixa de temperatura e características. Ao escolher um termopar ou sensor de temperatura, deve-se considerar a faixa de temperatura, o meio, o local de instalação e as especificações dos materiais. Fios termoelétricos e de compensação desempenham um papel crucial na transmissão de sinais de medição, garantindo resultados precisos e confiáveis. A escolha e o diagnóstico adequados dos sensores de temperatura são essenciais para garantir o funcionamento ideal dos sistemas de medição em várias aplicações industriais e científicas.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

rightColumnPicture rightColumnPicture

CONSULTE TAMBÉM