+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Data de publicação: 11-02-2025 🕒 5 min de leitura
Precisamos de iluminação externa em determinados momentos do dia, dependendo da estação do ano atual. No verão, na zona temperada, basta que as lâmpadas de rua acendam por volta das 22:00, enquanto no inverno, já às 15:30, a visibilidade começa a ser bastante dificultada. Além disso, o clima muitas vezes tem um impacto decisivo nas condições de iluminação externa. Acompanhar a variabilidade dos pores e nasceres do sol e as condições atmosféricas para uma pessoa controlando a iluminação é extremamente cansativo. É aí que entra o sensor crepuscular, que reage imediatamente às condições de iluminação variáveis e liga ou desliga a fonte de luz.
A sensação de segurança é influenciada por uma série de fatores, e um dos mais frequentemente mencionados que contribuem para o surgimento do medo e da incerteza é a escuridão. A situação em que não conseguimos ver e avaliar nosso entorno imediato causa desconforto. A resposta a essa necessidade foi a construção da iluminação pública.
Sensores crepusculares no catálogo TME
As primeiras soluções desse tipo apareceram nas ruas das cidades de Londres por volta do século XV. No entanto, foi somente após a invenção da lâmpada a querosene pelo farmacêutico polonês Ignacy Łukasiewicz que ocorreu uma verdadeira revolução. A partir desse momento, novos sistemas de iluminação começaram a aparecer nas ruas das aglomerações em vários países da Europa. O próximo grande passo foi, obviamente, a eletrificação e a instalação de lâmpadas de rua alimentadas por energia elétrica. Hoje, graças ao progresso tecnológico e à crescente disponibilidade de soluções, podemos instalar iluminação em casa, no quintal ou na área da empresa, aumentando a sensação de segurança.
O sensor crepuscular é um dispositivo eletrônico compacto, cuja função é monitorar em tempo real o nível de intensidade da luz e reagir imediatamente através de fornecimento de energia ou seu corte do circuito elétrico sob certas condições de iluminação estabelecidas.
Os valores limites de atuação do sensor são determinados com base na regulação da sensibilidade. Dessa forma, determinamos se a iluminação deve ser ativada quando estiver completamente escuro ou se preventivamente ligamos as lâmpadas mesmo em clima nublado de outono.
A construção do sensor crepuscular baseia-se essencialmente em três elementos principais. São eles:
No mercado, também existem dispositivos mais avançados, equipados, por exemplo, com a função de atraso na reação do sensor ou um relógio programador do tempo de atuação. A primeira das funções mencionadas acima protege contra a ativação indesejada do sensor em caso de iluminação do dispositivo (por exemplo, com um farol de carro), enquanto a segunda determina em que intervalo de tempo o sensor deve esperar para atuar. Essa funcionalidade permite minimizar os custos associados à vigilância desnecessária do sensor em períodos em que o usuário certamente não exigirá atuação, mas também forçar a ativação mesmo quando as condições de iluminação não indicarem claramente essa necessidade.
Os sensores crepusculares tornaram-se tão populares que encontram muitas aplicações diversas em residências unifamiliares, estabelecimentos comerciais ou de serviços. Usamo-los, por exemplo, em instalações de iluminação de quintal ou gazebo, mas também para iluminar caminhos no jardim, estacionamento ou como iluminação adicional de uma área controlada por uma câmera CCTV. Como se pode ver, não faltam aplicações para sensores crepusculares e, em termos de utilidade do dispositivo, não há limitações.
No entanto, para que o sensor funcione corretamente, é necessário lembrar de algumas questões técnicas que evitarão a ativação acidental do dispositivo e atenderão às expectativas do investidor. Esse sensor não deve ser localizado em um local fortemente sombreado ou protegido das condições reais ao redor. Tal limitação da entrada de radiação luminosa pode causar a ativação precoce do sensor. Também é importante garantir que o elemento fotossensível não esteja sujo ou coberto (por exemplo, por folhas caídas), o que poderia interferir no funcionamento correto do sistema.
Evite também a instalação do sensor crepuscular em locais iluminados por luz artificial, pois os raios incidentes podem ser tratados como condições de iluminação variáveis do ambiente.
Vale a pena considerar a instalação do sensor a uma altura adequada, onde não haverá contato com o dispositivo e danos mecânicos.
A conexão do sensor deve ser feita de acordo com o manual de instruções fornecido com o dispositivo, com especial atenção aos riscos associados ao trabalho na integração com a instalação elétrica. O processo de conexão do sensor deve ser realizado com a alimentação completamente desligada (de preferência desligando o circuito elétrico no quadro elétrico).
Dependendo do tipo de sensor, ele pode ser alimentado por uma tensão de 230V ou 12V.
Dentro da carcaça, há terminais aos quais devem ser conectados os cabos elétricos tanto de alimentação quanto da lâmpada conectada. São as seguintes posições:
Após apertar bem todos os terminais, deve-se realizar um teste de funcionamento do sensor. Para isso, após ligar a alimentação no quadro elétrico, deve-se observar o comportamento da lâmpada de iluminação. Para realizar o teste durante o dia, pode-se simular condições noturnas cobrindo o sensor e bloqueando a luz solar.
A instalação do sensor crepuscular não é uma tarefa particularmente complicada. No entanto, pode-se recorrer a um eletricista que realizará a instalação de forma profissional.
O parâmetro básico que deve ser devidamente ajustado em cada sensor crepuscular é a sensibilidade. A maioria dos dispositivos possui para esse fim um potenciômetro descrito como LUX, localizado na carcaça. Ele é responsável por ajustar o nível de intensidade de luz necessário para a atuação do dispositivo. No entanto, como já mencionado, além da versão básica, existem também soluções mais complexas que requerem um pouco mais de atenção durante a primeira ativação, apresentando assim ao usuário uma gama mais ampla de possibilidades. O sensor controlado por tempo requer a formulação de ajustes adequados sobre o período em que deve estar ativo. Uma solução muito popular são também sensores crepusculares em combinação com um detector de movimento. Nesse caso, além do horário adequado, também é necessário movimento para ativar o sensor. Em alguns casos desse tipo, é possível definir a área na qual o sensor ativará a iluminação.
Os mais avançados são os sensores "inteligentes", controlados diretamente a partir de um smartphone ou computador. Uma interface especial permite então programar remotamente todos os parâmetros de operação do dispositivo usando a rede Wi-Fi local.
Após instalar um novo dispositivo recém-desembalado, o usuário constata que o produto está defeituoso. Apesar de conectar o dispositivo à energia, a lâmpada não acende ou não quer desligar de forma alguma. O que pode estar causando esse comportamento?
Em primeiro lugar, deve-se revisar passo a passo todos os pontos sobre a conexão correta do dispositivo à energia. Se o esquema de conexão do manual de instruções corresponder ao estado real e a instalação estiver realmente energizada, o próximo passo deve ser verificar se a sensibilidade ajustada de fábrica não é muito baixa para o funcionamento correto do sensor. Um teste rápido com as configurações limites do potenciômetro deve responder a essa pergunta.
Seguindo as diretrizes discutidas acima sobre a localização correta da instalação, deve-se verificar se algum dos pontos foi negligenciado e se o sensor está adequadamente exposto à luz solar.
Dependendo da versão do sensor que adquirimos, leia atentamente sobre todas as funções e, se no caso de sensores controlados remotamente, eles não exigem configurações adicionais após a conexão à rede e se o acesso à rede não foi cortado.
Se a verificação dos pontos acima não trouxe nenhum resultado e o sensor ainda não funciona, então vale a pena entrar em contato com o distribuidor ou fabricante, que verificará o problema relatado. Nesse caso, a compra de um sensor de uma fonte renomada pode se revelar extremamente importante.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.