+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Aquisição de dados é o processo de aquisição e conversão de informações de fontes físicas ou digitais numa forma que permita a sua análise posterior, processamento e arquivo. Num contexto técnico, refere-se normalmente à recolha de sinais analógicos de sensores ou dispositivos de medição, a sua conversão para a forma digital, utilizando a conversão analógica-para-digitais (ADCs) e conversores-conversores (ADCs) e transferi-los para sistemas baseados em computador ou microprocessador-para posterior utilização.
Os Sistemas de aquisição de dados são uma parte indispensável da moderna automatismos, diagnóstico, controlo e monitorização. Permitem acompanhar os parâmetros dos processos tecnológicos, as condições ambientais ou o estado do equipamento técnico. Os elementos importantes neste processo não são apenas os Sensores e transformadores, mas também os Interfaces de comunicação, software de controlo e ferramentas analíticas.
Do ponto de vista da engenharia, a aquisição de dados inclui também actividades relacionadas com a filtragem do ruído, sincronização do tempo, calibração do equipamento de medição e garantia de resolução e precisão adequadas dos dados registados. É igualmente importante cumprir os requisitos relativos à frequência de amostragem frequência de amostragem, que deve ser adequadamente selecionada para a natureza do fenómeno em estudo, de acordo com o teorema de Nyquist.
Nas aplicações industriais e científicas, a aquisição de dados constitui a base para a modelação matemática, análises estatísticas, deteção de anomalias e implementação de sistemas de previsão. Na era do desenvolvimento da Internet das Coisas (IoT) e da Indústria 4.0 a importância dos sistemas de aquisição distribuídos, que integram dados de vários locais e permitem a sua transmissão para a computação em nuvem. Este processo exige não só uma recolha de dados eficiente, mas também para garantir a sua integridade, segurança e conformidade com as normas técnicas aplicáveis.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.