+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O Eletroscópio é um aparelho simples utilizado para detetar a presença de carga eletrostática e para observar fenómenos relacionados com a eletricidade estática. O seu funcionamento baseia-se no princípio da repulsão mútua de cargas unidimensionais, o que permite visualizar a presença e a magnitude relativa da eletrificação de um determinado corpo. Os electroscópios são utilizados principalmente para fins didácticos e experimentais, nomeadamente no ensino das noções básicas de eletrostática.
A conceção clássica de um eletroscópio inclui uma haste metálica terminada por uma placa ou esfera, à qual estão ligadas duas folhas metálicas finas (geralmente de ouro ou alumínio), colocadas dentro de uma blindagem para as proteger do ar. No estado não carregado, as tiras aderem uma à outra, mas quando é aplicada uma carga, divergem devido às forças de repulsão eletrostática. O ângulo em que as folhas divergem depende da quantidade de carga acumulada, embora o eletroscópio não permita uma medição exacta da carga, mas apenas uma avaliação qualitativa.
Existem também versões de electroscópios com uma agulha que roda devido a uma diferença de potencial, permitindo observações mais precisas. As versões modernas utilizam por vezes componentes electrónicos para detetar e amplificar os efeitos electrostáticos, mas o princípio de funcionamento mantém-se inalterado.
Os electroscópios são sensíveis às influências ambientais, incluindo a humidade do ar, que pode afetar a descarga das cargas acumuladas. Por este motivo, o instrumento funciona melhor em condições laboratoriais secas. No passado, os electroscópios foram também importantes no estudo das radiações ionizantes, como detectores para detetar a ionização do ar que provoca a queda gradual das folhas, antes de serem substituídos por instrumentos de medição mais precisos.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.