+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) - definição

A EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) é uma memória de semicondutores não volátil cujo conteúdo pode ser repetidamente escrito e apagado, ao contrário da clássica ROM. Concebida para armazenar permanentemente dados que podem ser alterados durante a fase de desenvolvimento ou de manutenção de um dispositivo, a EPROM representa uma etapa importante no desenvolvimento da tecnologia da memória digital.

A estrutura da célula de memória EPROM baseia-se em transístores com a chamada "porta flutuante". a EPROM é uma porta flutuante, que é uma porta flutuante isolada capaz de armazenar uma carga eléctrica. Os dados são escritos injectando electrões nesta porta através do método de tunelamento ou do fenómeno do efeito de avalanche. A presença ou ausência de carga na porta modifica as propriedades condutoras do transístor, o que corresponde aos estados lógicos armazenados.

O apagamento do conteúdo da EPROM é efectuado por meio de radiação ultravioleta, que elimina a carga acumulada nas portas flutuantes, devolvendo as células a um estado não guardado. Por esta razão, os chips EPROM estão equipados com uma janela de quartzo transparente que permite a exposição ao interior da estrutura de silício. O processo de apagamento requer uma exposição precisa e é relativamente demorado, o que limita a sua praticidade em comparação com os tipos de memória mais recentes.

Devido à sua durabilidade e reprogramabilidade, a EPROM tem sido amplamente utilizada em sistemas incorporados, equipamento de teste, controladores industriais e circuitos que requerem a retenção de dados sem alimentação eléctrica. No entanto, ao longo do tempo, foi substituída pelas memórias EEPROM e Flash, que oferecem uma forma mais fácil e rápida de apagar e escrever dados sem a necessidade de luz UV.

Apesar das limitações tecnológicas, as EPROM desempenharam um papel importante no desenvolvimento da microeletrónica e ainda hoje são utilizadas em aplicações específicas em que a fiabilidade e a resistência à substituição acidental de dados são importantes.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM