+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Phase Keying (PSK) - definição

o Phase Shift Keying* (PSK) é uma técnica de modulação digital em que a informação binária é transportada através da alteração da fase de uma onda portadora. Em vez de modificar a amplitude ou a frequência, o sinal digital afecta a mudança de fase da onda sinusoidal em ângulos específicos que correspondem a estados lógicos sucessivos ou combinações de bits. A mudança de fase ocorre em passos discretos e está sincronizada com o relógio do sistema de transmissão, permitindo ao recetor ler os dados com base numa análise das diferenças de fase entre símbolos sucessivos.

A forma mais simples de chaveamento de fase é o BPSK (Binary Phase Shift Keying), em que são utilizadas duas fases opostas: variantes mais avançadas, como QPSK (Quadrature PSK), 8-PSK ou 16-PSK, usam um número maior de estados de fase, permitindo que mais bits sejam transmitidos por símbolo, aumentando a eficiência espetral da transmissão. Nestes casos, o sinal é representado como um vetor no espaço complexo e os estados individuais são codificados como pontos num diagrama de fase (constelação).

A vantagem do chaveamento de fase é que ele é imune à interferência de amplitude, o que torna a técnica particularmente útil em condições de qualidade limitada do canal de transmissão. No entanto, à medida que o número de níveis de fase aumenta, a suscetibilidade a erros devidos a desvios de fase causados por ruído e distorção aumenta. Por conseguinte, a conceção de sistemas PSK exige a utilização de filtros adequados, a correção de erros e a sincronização de fase do sinal portador entre o emissor e o recetor.

A codificação de fase é amplamente utilizada nos sistemas de comunicação modernos, incluindo as normas Wi-Fi, LTE, Bluetooth, televisão por satélite e transmissão de dados em ligações ópticas e de micro-ondas. A tecnologia é a base de muitos métodos modernos de modulação multinível e adaptativa.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM