+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

Wi-Fi - definição

O Wi-Fi (abreviatura de Wireless Fidelity) é uma tecnologia de transmissão de dados sem fios, baseada na norma IEEE 802.11, que permite que os dispositivos electrónicos comuniquem em redes locais de computadores (WLAN - Wireless Local Area Network) e acedam à Internet sem necessidade de Cabos. O sistema Wi-Fi utiliza ondas de rádio para transmitir informações na banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), normalmente nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz e, em versões mais recentes, também na banda de 6 GHz.

Do ponto de vista da arquitetura de rede, o Wi-Fi baseia-se num modelo cliente-ponto de acesso, em que os dispositivos finais (por exemplo, computadores portáteis, smartphones, impressoras) se ligam a um router ou ponto de acesso (AP - Access Point), que gere o tráfego de rede e faz a mediação dos dados para a rede com fios ou para a Internet. A encriptação das transmissões é efectuada através de protocolos de segurança como o WPA2 ou o WPA3, que garantem a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.

A norma IEEE 802.11 inclui muitas versões e extensões, que diferem em termos de largura de banda, alcance e eficiência do canal de rádio. O desenvolvimento desta tecnologia permitiu velocidades de transmissão até centenas de megabits e, nas especificações mais recentes, até vários gigabits por segundo. Um aspeto importante do funcionamento do Wi-Fi é a partilha do meio de transmissão entre vários dispositivos, o que exige a utilização de mecanismos de gestão da colisão e da qualidade do serviço (QoS).

O Wi-Fi é atualmente uma solução amplamente utilizada em casas, escritórios, instituições públicas, transportes e indústria. Tem a vantagem da mobilidade, da flexibilidade de configuração e da capacidade de implantar rapidamente redes sem a necessidade de passar cabos. A tecnologia também se integra com os sistemas IoT (Internet of Things) , permitindo que os dispositivos inteligentes comuniquem e automatizem processos em ambientes domésticos e industriais.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM