+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O Magnetrão é um tubo de electrões de alta tensão gerador de micro-ondas, cujo funcionamento se baseia no movimento dos electrões num campo elétrico e magnético, numa estrutura ressonante fechada. É um dispositivo oscilante capaz de converter energia eléctrica em radiação electromagnética com frequências da ordem dos gigahertz, utilizado principalmente na tecnologia de radar, nas telecomunicações por micro-ondas e nos fornos de micro-ondas.
A conceção básica do magnetrão é constituída por um cátodo cilíndrico, localizado na parte central do dispositivo, e um ânodo circundante sob a forma de um anel que contém cavidades ressonantes. O espaço entre os eléctrodos está no vácuo e o conjunto é colocado num campo magnético perpendicular ao plano de movimento dos electrões. Os electrões emitidos a partir do cátodo sob a influência do campo magnético deslocam-se ao longo de trajectórias curvas e interagem com as cavidades ressonantes do ânodo, levando à excitação de oscilações electromagnéticas.
As ondas electromagnéticas excitadas são recolhidas de uma das cavidades e emitidas através de um guia de ondas. A frequência do sinal gerado depende da geometria do ressoador e da tensão de alimentação. Os magnetrões funcionam em modo autogerado, o que significa que eles próprios sustentam as oscilações sem necessidade de um sinal de excitação externo. Embora não ofereçam um controlo de frequência preciso como outros geradores de micro-ondas, destacam-se pela sua elevada potência e simplicidade de conceção.
Em aplicações técnicas, os magnetrões são utilizados, entre outros, em sistemas de radar para emitir impulsos curtos de alta potência, em equipamento industrial para secagem e processamento de materiais e em aparelhos domésticos como fonte de energia de micro-ondas em fogões. Os modelos modernos podem ser modificados para estabilizar o funcionamento, melhorar a eficiência e integrar-se em sistemas de controlo modernos.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.