+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Elektron é uma partícula elementar fundamental com carga elétrica negativa, pertencente ao grupo dos léptons, cuja massa é de aproximadamente 9,109 × 10⁻³¹ kg, e cuja carga elétrica é igual ao valor absoluto da carga do próton, sendo -1,602 × 10⁻¹⁹ C. Sua natureza ondulatória-partícula, de acordo com o princípio do dualismo corpúsculo-onda, faz com que, dependendo das condições experimentais, possa exibir tanto propriedades de partícula quanto de onda. Na mecânica quântica, o elétron é descrito por meio de uma função de onda, cuja amplitude determina a probabilidade de sua localização no espaço.
Na estrutura do átomo, os elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas ao redor do núcleo, onde ocupam estados orbitais de energia de acordo com as regras quânticas determinadas pelos números quânticos. Sua configuração decide as propriedades químicas dos elementos, e fenômenos como hibridização orbital ou ressonância eletrônica determinam os mecanismos de ligações químicas. Os elétrons nos átomos podem transitar entre níveis de energia como resultado da absorção ou emissão de quanta de radiação eletromagnética, o que é a base da espectroscopia atômica e do efeito fotoelétrico, que é uma prova da natureza quântica da luz.
Nos condutores metálicos, os elétrons livres formam um gás eletrônico, cujo movimento é descrito pelo modelo de condução eletrônica. Seu comportamento coletivo na presença de um campo elétrico permite o transporte de carga, o que constitui a base do fenômeno da corrente elétrica. Efeitos como tunelamento quântico, spintrônica ou emaranhamento quântico resultam das propriedades quânticas dos elétrons e encontram aplicação em tecnologias modernas microeletrônicas e em computadores quânticos.
As interações dos elétrons com outras partículas são descritas no âmbito da eletrodinâmica quântica (QED), na qual a interação eletromagnética é realizada através da troca de fótons virtuais. A aniquilação de um elétron com um pósitron, sua antipartícula de mesma massa, mas carga oposta, leva à emissão de radiação gama, o que é um mecanismo importante na física de partículas e em aplicações como a tomografia por emissão de pósitrons (PET).
A estabilidade do elétron e seu papel fundamental na constituição da matéria fazem dele um dos principais objetos de estudo na física de altas energias, astrofísica e nanotecnologia, onde seu comportamento em nanoescala permite o desenvolvimento de tecnologias semicondutoras, optoeletrônicas e sistemas de comunicação quântica.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.