+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
A mecânica quântica é um ramo da física teórica que se ocupa da descrição de fenómenos à escala atómica e subatómica, onde as leis clássicas da mecânica já não se aplicam. Baseia-se no conceito de quantização das quantidades físicas, segundo o qual certas propriedades das partículas - como a energia, o momento ou o momento angular - só podem assumir valores discretos, chamados quanta.
Um papel central na mecânica quântica é desempenhado pela função de onda, que representa o estado de um sistema quântico. Descreve a probabilidade de encontrar uma partícula num determinado local e momento, de acordo com a interpretação de Copenhaga. O desenvolvimento desta teoria levou à formulação da equação de Schrödinger, que é a ferramenta básica para descrever a evolução do estado de um sistema ao longo do tempo. Outros princípios fundamentais são o princípio da indeterminação de Heisenberg e o princípio da sobreposição de estados.
A mecânica quântica introduz também o conceito de dualidade corpo-onda, segundo o qual objectos como electrões ou fotões podem exibir propriedades de onda e de partícula, dependendo da forma como são observados. Descreve fenómenos como o tunelamento quântico, o emaranhamento de estados, a interferência quântica e a decoerência - que não têm equivalente na física clássica.
De um ponto de vista de aplicação, a mecânica quântica é a base da eletrónica moderna, da optoelectrónica, da química quântica, da física da matéria condensada, das tecnologias laser e da computação quântica. Permite compreender a estrutura dos átomos e das moléculas, a condutividade eléctrica, as propriedades dos semicondutores e os mecanismos das reacções químicas. Os seus conceitos avançados são também utilizados na conceção de sistemas quânticos, tais como computadores quânticos, sensores quânticos e sistemas de comunicação seguros baseados no entrelaçamento quântico.
A mecânica quântica, embora fortemente fundamentada em termos experimentais, continua a ser um domínio com profundas implicações filosóficas relacionadas com a natureza da medição, o determinismo e a interpretação da realidade física.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.