+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

MES (Manufacturing Execution System) - definição

O MES (Manufacturing Execution System) é um sistema de informação integrado que apoia a gestão e o controlo em tempo real dos processos de fabrico ao nível da fábrica. Faz a ponte entre os sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP) e a camada de automação e equipamento de execução, permitindo uma monitorização, controlo e otimização consistentes da produção em relação às condições de funcionamento actuais.

A principal tarefa do MES é recolher, processar e partilhar dados provenientes diretamente da linha de produção, das máquinas, dos sensores e dos operadores. Isto permite acompanhar a evolução das ordens de produção, controlar os parâmetros de qualidade, gerir os recursos humanos e materiais e identificar os desvios em relação ao plano. O sistema permite a criação de relatórios precisos, análises de desempenho (por exemplo, OEE - Overall Equipment Effectiveness) e o registo do histórico de produção (a chamada genealogia do produto).

O MES suporta a implementação das funções definidas pela norma ANSI/ISA-95, tais como a gestão das operações de produção, a programação de tarefas, a supervisão da qualidade, a recolha de dados do processo, a gestão do armazenamento intermédio e a manutenção. A sua arquitetura implica uma estreita integração com os sistemas SCADA , PLC e bases de dados , o que permite um suporte abrangente do ambiente de produção.

De um ponto de vista técnico, o sistema MES deve ser flexível, escalável e resistente à variabilidade do processo. É crucial assegurar uma baixa latência processamento de dados, elevada disponibilidade e segurança da informação, uma vez que do seu funcionamento depende não só a continuidade da produção, mas também o cumprimento das normas de qualidade, da regulamentação da indústria e dos requisitos dos clientes.

As soluções MES actuais utilizam cada vez mais tecnologias de nuvem, interfaces de utilizador móveis , análise preditiva e integração com sistemas IoT, permitindo respostas dinâmicas à mudança, melhorando a eficiência operacional e apoiando o conceito da Indústria 4.0.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

CONSULTE TAMBÉM