+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O Díodo Orgânico Emissor De Luz (OLED, Organic Light-Emitting Diode) é uma fonte de luz avançada baseada em estruturas orgânicas de película fina que emitem radiação electromagnética na gama do visível em resultado da recombinação de portadores de carga em camadas semicondutoras. O seu funcionamento baseia-se no fenómeno da eletroluminescência, em que as moléculas orgânicas absorvem energia eléctrica e emitem fotões após a transição dos electrões de um nível de energia superior para um estado excitado inferior.
A estrutura OLED consiste numa matriz multicamada de películas orgânicas finas ensanduichadas entre dois eléctrodos , dos quais pelo menos um é transparente, permitindo a emissão de luz. A camada de emissão, que contém compostos orgânicos com propriedades luminescentes, está rodeada por camadas de transporte de electrões e buracos que aumentam a eficiência da injeção de carga e controlam a recombinação de carga na região ativa. O elétrodo do ânodo, normalmente feito de óxido de índio e estanho (ITO), permite o fluxo de buracos, enquanto o cátodo metálico, normalmente à base de cálcio ou magnésio, introduz electrões na estrutura do OLED.
O mecanismo de funcionamento de um OLED envolve a injeção de portadores de carga sob a influência de uma tensão aplicada, o que leva à sua migração através das camadas de transporte e à recombinação na camada de emissão. Como resultado desta recombinação, formam-se excitões - pares excitados de electrões e buracos que, durante o processo de relaxamento, emitem fotões de um comprimento de onda específico, determinando a cor da luz. A emissão pode ocorrer tanto na gama monocromática como na gama de cores em matrizes RGB, em que os subpixéis individuais emitem luz em bandas espectrais específicas.
A tecnologia OLED permite a produção de ecrãs com elevado contraste, ângulos de visão amplos e tempos de resposta curtos , o que levou à sua aplicação em ecrãs de televisão, smartphones, relógios inteligentes e painéis de informação. A flexibilidade dos materiais orgânicos permite a criação de ecrãs flexíveis, transparentes e dobráveis, abrindo a possibilidade de construção de uma nova geração de interfaces de utilizador.
Em comparação com os LED convencionais baseados em estruturas inorgânicas, os OLED caracterizam-se pela sua capacidade de emitir a sua própria luz sem necessidade de retroiluminação adicional, permitindo a construção de ecrãs ultrafinos com um consumo de energia reduzido. As configurações avançadas de OLED incluem variantes PHOLED (Phosphorescent OLED), que utilizam fósforos fosforescentes para aumentar a eficiência luminosa, e WOLED (White OLED), utilizado na tecnologia de iluminação para gerar luz branca com um amplo espetro de cores.
A estabilidade e a vida útil dos OLED dependem da qualidade dos materiais orgânicos e da sua resistência à degradação pela humidade e pelo oxigénio. Para aumentar o tempo de vida dos dispositivos, são utilizadas camadas protectoras avançadas, encapsulamento em estruturas encapsuladas e tecnologias de encapsulamento baseadas em materiais impermeáveis aos gases. A investigação sobre materiais TADF (fluorescência retardada activada termicamente) e novos polímeros condutores está a conduzir a uma maior otimização da eficiência energética e a uma maior durabilidade dos ecrãs OLED da próxima geração.
No contexto das aplicações de ecrãs industriais, os OLED estão a ser utilizados em tecnologias de matriz ativa (AMOLED), em que cada pixel é controlado individualmente por transístores de película fina (TFT) para gerir dinamicamente a luminância e obter uma elevada qualidade de imagem. A integração dos OLED com sistemas de controlo e sensores tácteis permite o desenvolvimento de superfícies de visualização interactivas, utilizadas em realidade aumentada e sistemas HMI (Interface Homem-Máquina).
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.