+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
O infravermelho (IR, Infrared) é a gama de radiação electromagnética para além do vermelho da luz visível, na gama de comprimentos de onda de cerca de 780 nanómetros a 1 milímetro. Embora invisível ao olho humano, o infravermelho é percebido como calor porque muitos objectos que emitem radiação infravermelha são corpos com temperaturas acima do zero absoluto. Este fenómeno deve-se às vibrações das partículas e à emissão térmica, o que faz do infravermelho uma importante área de investigação em física, engenharia e tecnologia de sensores.
O espetro infravermelho está dividido em várias subfaixas, incluindo o infravermelho próximo (NIR), o infravermelho médio (MIR) e o infravermelho distante (FIR), cada uma das quais tem aplicações em diferentes domínios da tecnologia. O infravermelho próximo é mais frequentemente utilizado para a transmissão de dados em sistemas sem fios simples, como controlos remotos ou interfaces ópticas, em que são utilizados pequenos díodos emissores e fotodetectores . O infravermelho médio e o infravermelho distante são dominados por aplicações relacionadas com a imagiologia térmica, a espetroscopia e o diagnóstico de materiais.
As tecnologias de infravermelhos são utilizadas em sistemas de monitorização, sensores de movimento, comunicações ópticas, medicina, automatização de edifícios e indústria. Um aspeto técnico importante é o facto de a radiação infravermelha poder penetrar em alguns materiais inacessíveis à luz visível, mas ao mesmo tempo ser fortemente absorvida pela água e pelo vapor de água atmosférico, limitando o seu alcance em ambientes abertos.
Os fenómenos de infravermelhos incluem a emissão, absorção, reflexão e transmissão de ondas electromagnéticas nesta gama, que é utilizada na conceção de ópticas, filtros espectrais, detectores e fontes de radiação. Os sensores IR podem ser não arrefecidos (por exemplo, bolométricos) ou arrefecidos criogenicamente, dependendo dos requisitos de sensibilidade e de alcance de deteção. Devido à sua capacidade de detetar energia térmica, a IV é também a base dos sistemas de imagem térmica e das tecnologias de deteção de presença.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.