+1 500 000 produtos na nossa oferta
7000 encomendas enviadas diariamente
+300 000 clientes de 150 países
Uma Bomba De Carga é um tipo de conversor de tensão em que a alteração do nível de tensão é conseguida unicamente através da utilização de elementos capacitivos - condensadores - e interruptores electrónicos, sem necessidade de indutores. O princípio de uma bomba de carga consiste em carregar e comutar periodicamente os condensadores de forma a transferir uma carga eléctrica entre diferentes pontos do circuito, conduzindo a uma alteração da tensão de saída em relação à tensão de entrada.
Os circuitos deste tipo podem ser utilizados para aumentar (step-up), diminuir (step-down) ou inverter a polaridade da tensão de alimentação. O processo é normalmente implementado através da geração de uma sequência adequada de impulsos de controlo que controlam o estado dos interruptores electrónicos (por exemplo, transístores MOSFET), fazendo com que a carga percorra os condensadores. Durante uma fase do ciclo, o condensador é carregado e, durante a fase seguinte, é descarregado para um nível de potencial diferente, permitindo a formação de uma nova tensão de saída.
A vantagem das bombas de carga é a sua conceção simples, o seu tamanho reduzido e a sua capacidade de integração em circuitos integrados sem necessidade de componentes indutivos, o que as torna ideais para aplicações com limitações de espaço e sistemas de baixo consumo. Na prática, são utilizadas em dispositivos portáteis, memórias não voláteis (EEPROM, Flash), relógios RTC, sensores e microcontroladores onde são necessárias tensões auxiliares adicionais.
Embora a eficiência das bombas de carga possa ser inferior à dos conversores boost baseados em choke, a sua elevada integração e simplicidade fazem com que sejam largamente utilizadas quando são aceitáveis baixas perdas de energia e o tamanho, o custo e a fiabilidade são críticos. A conceção de bombas de carga exige a consideração de parâmetros como a frequência de comutação, as capacitâncias dos condensadores, as resistências de comutação e os requisitos de corrente de saída.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.