O cabeçote termostático é uma parte discreta do sistema de aquecimento, que, na prática, no entanto, determina o conforto dos usuários, a eficiência energética do edifício e a durabilidade da instalação. A seleção adequada e a instalação correta do cabeçote termostático possibilitam a manutenção de uma temperatura estável no ambiente, reduzir o consumo de energia para aquecimento e evitar problemas operacionais, como superaquecimento ou ruído na instalação. Neste artigo, discutiremos em detalhes o princípio de operação do cabeçote, seus tipos e compatibilidade com as válvulas, bem como o procedimento de substituição e os problemas de diagnóstico mais comuns.
- Como funciona o cabeçote do cilindro
- Tipos de cabeçotes termostáticos
- Substituição do cabeçote termostático
- Como ler as marcações
- Ajuste correto do cabeçote
Como funciona o cabeçote termostático, ou construção de um termostato de radiador?
A operação do cabeçote termostático é baseada em fenômeno de expansão térmica do meio contido no fole (atuador). Dependendo do projeto, ele pode ser um líquido, gás ou cera. Essa substância reage a mudanças na temperatura ambiente, causando o movimento do fole e o deslocamento do êmbolo (empurrador), que, por sua vez, atua na agulha da válvula.
Diagrama de operação:
- Aumento da temperatura → o meio se expande → a haste de pressão se estende → a válvula se fecha gradualmente → restrição do fornecimento de água quente ao radiador.
- Diminuição da temperatura → o meio se contrai → a agulha abre a válvula → o fluxo de água é retomado.
Importante: o cabeçote mede a temperatura do ar ao seu redor, e não a temperatura da água no radiador. Portanto, sua localização e a ausência de obstrução (por exemplo, a temperatura da água no radiador) devem ser consideradas. portanto, sua localização e a ausência de obstrução (por exemplo, por cortinas) são de fundamental importância para sua operação correta.
Escolhendo o cabeçote termostático correto, tipos de cabeçotes termostáticos
Divisão por função:
- cabeçote manual (mecânico) - básico, solução mais barata, ajustável manualmente, sem funções adicionais.
- cabeçote termostático eletrônico - com visor e acionamento do motor, mais preciso e frequentemente programável.
- cabeçote termostático inteligente - com comunicação via wi-fi ou rádio-Comunicação via Wi-Fi ou rádio, controlado, por exemplo, por. aplicativo, integrado a sistemas domésticos inteligentes.
Divisão de acordo com o sensor:
- com sensor embutido - solução padrão, requer fluxo de ar livre ao redor do cabeçote.
- com um sensor elevado - usado com radiadores embutidos, cortinas, nichos; a medição da temperatura ocorre em outro ponto do cômodo.
- com um tubo capilar - uma variante do sensor elevado, conectado à cabeça com um tubo fino (2-8 m). Permite a leitura precisa da temperatura em um local representativo de todo o cômodo.
Divisão de acordo com o meio no fole:
- líquido - padrão de mercado, boa relação preço/precisão.
- gasoso - resposta rápida às mudanças de temperatura, usado em modelos premium.
- cera - mais antigo, operação mais lenta, atualmente raro.
Cabeçotes termostáticos no catálogo da TME
O parâmetro mais importante ao selecionar um cabeçote é a compatibilidade mecânica com a válvula. Sistemas mais comuns:
- M30x1,5 - o padrão de rosca mais popular (Heimeier, Oventrop, Schlosser, Purmo, Kermi, Stelrad).
- M28x1,5 - usado principalmente pela Herz.
- Danfoss RA/RA-N - sistema de encaixe ("click").
- Danfoss RTD - roscas mais antigas, requerem cabeçotes de serviço ou adaptadores especiais.
Adaptadores
Se o cabeçote não se encaixar na válvula, são usados adaptadores - pequenos adaptadores de plástico ou latão. Com eles, é possível instalar, por exemplo. m30x1,5 na válvula RTD da Danfoss. Essa solução é muito mais barata e rápida do que substituir a válvula inteira.
Termostato para radiadores antigos
No caso de radiadores de ferro fundido, radiadores caracterizados por alta inércia térmica, é suficiente substituir o cabeçote do termostato por um moderno, eletrônico ou inteligente - que combine adequadamente com a válvula (geralmente é necessário um adaptador). Isso melhora o conforto do controle e reduz os custos de aquecimento sem a necessidade de substituir toda a instalação.
Substituição do cabeçote termostático - instalação passo a passo
Uma das maiores vantagens dos cabeçotes termostáticos é sua simplicidade de uso, o que também se aplica ao processo de substituição. Substituir o cabeçote termostático no radiador é uma tarefa, a substituição do termostato no radiador é uma tarefa que pode ser realizada por você mesmo, sem ferramentas especializadas e, o mais importante, sem ter que drenar o sistema de aquecimento central ou chamar um encanador. Toda a operação leva apenas alguns minutos.
Instalação feita por você mesmo
Antes de iniciar o trabalho, vale a pena certificar-se de que, que o novo cabeçote termostático é compatível com a válvula existente. Na maioria dos casos, a remoção do cabeçote termostático e a montagem podem ser feitas sem ferramentas adicionais. Somente no caso de válvulas antigas, somente no caso de porcas antigas, bem apertadas ou cozidas, você pode precisar de uma chave ajustável ou de uma chave de boca, que deve ser usada com cuidado, para evitar danos às peças plásticas.
Chaves ajustáveis no catálogo da TME
Remoção de um cabeçote termostático antigo - dois cenários
O procedimento de desmontagem difere dependendo de como o cabeçote está instalado.
Cabeçote com porca (rosqueada):
- A primeira e crucial etapa é girar o botão do cabeçote antigo para a configuração mais alta possível (por exemplo, "5" ou "6"). "5" ou "6"). Isso faz com que a haste interna se retraia completamente, isso faz com que a haste interna se retraia completamente, o que libera a pressão na agulha da válvula e facilita consideravelmente o desparafusamento da porca.
- Em seguida, segure o anel de retenção (porca) na base do cabeçote e gire-o no sentido anti-horário, até que esteja completamente solto.
- Depois de soltar a porca, o cabeçote pode ser removido livremente do corpo da válvula.
Cabeçote com encaixe por clique
- Para isso, gire a cabeça inteira para a esquerda (na direção da configuração mais alta) até sentir resistência, e, em seguida, continue girando, o que liberará a trava de pressão interna.
- Remoção do cabeçote. Quando o mecanismo for liberado, puxe o cabeçote diretamente para trás, para deslizá-lo para fora do flange da válvula.
Instalação do cabeçote termostático
Depois que o cabeçote termostático antigo tiver sido desmontado com sucesso, o processo de instalação do novo é igualmente simples.
- Uma etapa importante é verificar a agulha. Após remover o cabeçote, um pequeno pino de metal (agulha) se projetará do corpo da válvula. É aconselhável empurrá-lo com cuidado algumas vezes, por exemplo, com o cabo de uma chave de fenda. O pino de disparo deve se mover suavemente dentro de alguns milímetros e retornar automaticamente à sua posição original (retorno da mola). Se o pino de disparo estiver travado na posição deprimida, essa é uma causa frequente de "radiador frio", porque a válvula está permanentemente fechada. Você pode tentar dar partida nela com cuidado, por exemplo. batendo levemente na lateral do corpo da válvula ou segurando-o com um alicate e movendo-o.
- Semelhante à desmontagem, ajuste o novo cabeçote da válvula para a configuração de temperatura mais alta. Esse é um pré-requisito para a instalação correta, essa é uma condição necessária para a instalação correta, pois garante o máximo de retorno e permite o deslizamento sem problemas do cabeçote da válvula sobre a válvula. Ignorar essa etapa pode resultar em danos à rosca de plástico durante o aperto ou no mau funcionamento do termostato.
- A instalação do cabeçote termostático depende do tipo de cabeçote. No caso de uma versão rosqueada, o cabeçote termostático deve ser colocado no corpo da válvula, certificando-se de que, que ele esteja assentado corretamente. Em seguida, aperte a porca de fixação manualmente no sentido horário, até sentir resistência. Evite usar ferramentas que possam danificar a rosca, que possam danificar a rosca.
No caso da versão de encaixe, o cabeçote deve ser colocado no flange da válvula e pressionado com firmeza, até que você ouça o "clique" característico, que confirma que o mecanismo está devidamente travado.
- No caso da instalação do cabeçote eletrônico, após a montagem e a inserção da bateria, o dispositivo geralmente entra automaticamente no modo de calibração. Durante esse tempo, o motor move a caneta várias vezes, para "aprender" a faixa completa de movimento da agulha da válvula (posição totalmente aberta e fechada). Esse processo é crucial para a operação precisa do cabeçote e não deve ser interrompido.
Após a conclusão da montagem, você pode definir a temperatura desejada no mostrador e aproveitar seu novo, termostato funcionando perfeitamente. Como você pode ver, a substituição do cabeçote do termostato no radiador não é uma operação difícil.
Como faço para ler as marcações no termostato?
O cabeçote termostático do radiador, ou, mais precisamente, seu botão, é coberto por uma série de números e símbolos. A interpretação correta dessas marcações é crucial para o ajuste eficaz e econômico do cabeçote termostático. Observe que, que as marcações no termostato não indicam a "potência" ou a "intensidade" do aquecimento, mas são valores aproximados da temperatura-alvo, que o termostato do radiador tentará manter no cômodo.
Decodificação da escala no mostrador
Embora os valores exatos de temperatura possam variar um pouco entre os diferentes fabricantes de termostatos, há um padrão geralmente aceito, que permite que a configuração seja lida com um alto grau de probabilidade.
- * (símbolo do floco de neve): essa não é a posição "desligado". É o modo anticongelante, que foi projetado para proteger o sistema de aquecimento contra danos causados pelo congelamento da água. O cabeçote ajustado para esse símbolo abrirá a válvula, quando a temperatura em seu entorno cair para aprox. 6 °C-8°C. Essa é a configuração ideal para cômodos que raramente são usados (porões, garagens) ou para períodos prolongados de ventilação no inverno.
- 1: corresponde a uma temperatura de aproximadamente 12-13°C (53-55°F). É usado em cômodos, onde não é necessário um alto nível de conforto térmico, como escadas, vestíbulos ou salas de serviço.
- 2: mantém a temperatura em um nível de aproximadamente 15 °C-16°C (59-61°F). Esse é um valor frequentemente recomendado para o quarto na hora de dormir, pois a temperatura mais baixa promove um descanso melhor e evita o ressecamento das membranas mucosas.
- 3: é a configuração mais comumente usada, correspondente a uma temperatura confortável de 18°C-20°C (64-68°F). É ideal para salas de estar, como a sala de estar, sala de jantar ou cozinha, onde passamos a maior parte do tempo.
- 4: proporciona uma temperatura mais alta, em torno de 22-24°C (72-75°F). Essa configuração é recomendada em banheiros, onde é desejável maior conforto térmico e nos quartos de crianças pequenas.
- 5: corresponde a uma temperatura muito alta, de 25 °C-28°C (77-82°F). Em um ambiente doméstico, raramente há necessidade de manter uma temperatura tão alta. Pode ser usado em áreas específicas, como piscinas domésticas ou grandes salas de banho.
Deve-se enfatizar, que a escala na cabeça é um valor de referência, e não um termômetro. A temperatura ambiente real alcançada em uma determinada configuração depende de vários fatores. Conforme explicado anteriormente, o cabeçote mede a temperatura somente em seu entorno imediato. Se o aquecedor for colocado sob uma janela com vazamento, em uma área propensa a correntes de ar ou, ao contrário, em uma alcova com pouca circulação de ar, a leitura do sensor poderá ser distorcida. Como resultado, a configuração "3" em um cômodo pode fornecer uma temperatura ideal de 20°C (68°F), enquanto em outro, com características diferentes, a mesma configuração pode resultar em uma temperatura de 19°C ou 21°C (66°F ou 80°F, respectivamente). Entender essa relação de causa e efeito é fundamental para um controle eficaz e explica, e explica por que, às vezes, as percepções do usuário não correspondem às expectativas de uma determinada configuração.
Ajuste correto do cabeçote termostático para economia
O gerenciamento consciente das configurações do termostato do radiador é uma maneira simples de reduzir as contas de aquecimento. Estima-se que, estima-se que a redução da temperatura do ambiente em apenas 1-2estima-se que uma redução de apenas 1° na temperatura ambiente pode economizar até 5-6% dos custos anuais de aquecimento.
Aqui estão algumas regras práticas:
- Adapte a temperatura ao cômodo: não é necessário manter a mesma temperatura em toda a casa. Use as configurações recomendadas: mais baixa no quarto, mais alta no banheiro, e ideal na sala de estar.
- Reduza a temperatura quando você estiver fora de casa: ao sair de casa por algumas horas, é aconselhável diminuir o ponto de ajuste em 1-2 níveis (por exemplo. de "3" para "2"). Evite desligar completamente o aquecimento (baixá-lo para "neve"), pois o reaquecimento de um cômodo resfriado consumirá mais energia do que manter a temperatura um pouco mais baixa, temperatura constante.
- Ventile o cômodo adequadamente: no inverno, ventile brevemente, no inverno, ventile brevemente, mas de forma intensa (abra bem a janela por alguns minutos), em vez de deixar a janela entreaberta por muito tempo. Antes de abrir a janela, sempre gire a unidade de controle para a posição "ƒ" (símbolo do floco de neve)* (símbolo de floco de neve). Isso evitará uma situação, isso evitará que o termostato, detecte um influxo repentino de ar frio, abra a válvula ao máximo, bombeando o calor, que, de qualquer forma, escapa imediatamente para o exterior.
O cabeçote termostático é um componente essencial de um sistema de aquecimento moderno. Vale a pena lembrar que, que o mercado é cada vez mais dominado por cabeçotes eletrônicos e inteligentes, que, em combinação com a automação predial, tornam-se não apenas um controlador, mas um gerenciador de energia inteligente.
A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.
A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.