+1 500 000 produtos na nossa oferta

7000 encomendas enviadas diariamente

+300 000 clientes de 150 países

QuickBuy Favoritos
Carrinho

O que é DVI e ainda vale a pena usar?

Data de publicação: 16-01-2026 🕒 5 min de leitura

DVI, ou Interface Visual Digital, é uma interface projetada para transmitir sinais de vídeo de alta qualidade — principalmente entre computadores e monitores. Foi desenvolvida pelo Digital Display Working Group (DDWG) e introduzida no final dos anos 1990. O objetivo da criação dessa interface foi padronizar a forma como imagens digitais são transmitidas de um computador para um monitor, numa época em que o mercado estava em transição da tecnologia analógica (VGA) para a digital. Desde o início, o DVI suportou tanto sinais digitais (DVI-D) quanto analógicos (DVI-A), assim como uma versão híbrida DVI-I, destinada a facilitar uma transição suave do VGA para a tecnologia digital sem a necessidade de substituir imediatamente todo o equipamento.

Neste artigo, iremos analisar mais detalhadamente temas como:

Cabos e adaptadores DVI

Tipos de conectores DVI – quais são as diferenças e quais são os mais comuns?

O padrão DVI é dividido em vários tipos de conectores dependendo do tipo de sinal transmitido – digital, analógico ou integrado:

  1. Conector DVI-D (Digital) – o conector DVI mais comumente usado, utilizado para transmitir sinais de vídeo digital. Ele vem em duas variantes:
    • DVI-D Single Link – esta é a versão básica deste conector. Possui 18 pinos responsáveis pela transferência do sinal de vídeo digital e um pino plano para aterramento. Essa configuração permite a transmissão de imagens em resoluções de até 1920x1200 pixels a 60Hz, o que praticamente significa suporte a monitores Full HD e ligeiramente superiores. Devido à largura de banda limitada, o Single Link não funciona bem em resoluções maiores ou taxas de atualização de 120Hz ou 144Hz (mesmo em 1080p).
    • DVI-D Dual Link – uma versão estendida com mais pinos. Possui exatamente 24 pinos de sinal + 1 pino plano, o que significa que todos os encaixes no conector estão “preenchidos”. Graças ao número duplicado de canais de dados, o Dual Link oferece o dobro da largura de banda do Single Link. Isso possibilita a transmissão de imagens em resoluções de até 2560x1600 pixels a 60Hz. Vale saber que um cabo Dual Link pode ser usado em portas Single Link, mas funcionará apenas no modo Single Link. Entretanto, se tanto a placa gráfica quanto o monitor suportarem Dual Link, vale a pena utilizar uma conexão Dual Link completa para aproveitar todo o seu potencial.

Cabos DVI-D disponíveis na TME

  1. Conector DVI-I (Integrado) – a versão mais versátil do conector DVI. A letra “I” significa “Integrado”, indicando que o conector pode lidar tanto com sinais digitais quanto analógicos, permitindo funcionar com uma ampla gama de dispositivos – tanto os mais novos (digitais) quanto os mais antigos (analógicos, como VGA). Assim como o DVI-A, a versão DVI-I vem nas versões Single e Dual Link.

Cabos DVI-I na TME

  1. Conector DVI-A (Analógico) – a versão menos popular do conector DVI. Diferentemente do DVI-D (digital) e do DVI-I (integrado), o DVI-A transmite apenas sinal analógico – o mesmo do padrão antigo VGA. O conector DVI-A foi criado para permitir a conexão de novas placas gráficas (com conectores DVI) a monitores analógicos antigos, principalmente CRTs ou alguns dos primeiros modelos de LCD. O conector DVI-A não possui divisão Single / Dual Link porque não utiliza canais de transmissão digital.

Cabo Dual link com filtro de ruído e dupla blindagem

Vantagens dos conectores DVI – quando ainda faz sentido?

Embora o conector DVI tenha sido amplamente substituído por padrões mais recentes como HDMI ou DisplayPort, ele ainda encontra uso. Antes de tudo, oferece uma conexão de vídeo estável e não comprimida, o que o torna útil em situações específicas. Uma das maiores vantagens do DVI é a transmissão de sinais digitais sem perda de qualidade, especialmente na versão DVI-D. Isso resulta em imagens nítidas e claras, resistentes a interferências, algo importante em trabalhos de escritório, design gráfico ou engenharia. A versão DVI-D Dual Link ainda permite a transmissão de imagens em resoluções mais altas – até 2560x1600 pixels. Outra vantagem significativa do DVI é sua compatibilidade com equipamentos mais antigos. Muitos monitores, projetores ou placas gráficas antigas possuem portas DVI, permitindo o uso contínuo sem necessidade de novos dispositivos ou adaptadores caros. A versão DVI-I é particularmente versátil pois suporta sinais digitais e analógicos. Isso possibilita a conexão, por exemplo, a um monitor VGA usando um adaptador simples, sem a necessidade de um conversor ativo.

Não se deve esquecer as vantagens práticas: cabos DVI atualmente são econômicos, amplamente disponíveis e frequentemente bem fabricados. Em ambientes técnicos, educacionais ou industriais, onde transmissão de áudio ou recursos modernos como HDR não são necessários, o DVI ainda pode ser uma solução funcional e econômica.

Comparação dos conectores DVI com os padrões concorrentes – HDMI e DisplayPort

O padrão DVI, embora gradualmente substituído por tecnologias mais recentes, foi por muitos anos uma das principais interfaces para transmissão de imagens em computadores de mesa e monitores. Hoje, ele é substituído pelo HDMI e DisplayPort – mais novos, versáteis e com recursos adicionais. Cada uma dessas interfaces, no entanto, possui seus pontos fortes e limitações, por isso vale a pena analisá-los de perto.

Abaixo está uma tabela comparando os parâmetros básicos dos conectores mencionados: DVI, HDMI e DisplayPort:

Parâmetro/Recurso DVI HDMI DisplayPort
Tipo de sinal Transmissão de imagem possível Transmissão de imagem e áudio possível Transmissão de imagem e áudio possível
Suporte a HDR Não Sim (a partir do HDMI 2.0) Sim (a partir do DP 1.4)
Resolução máxima 2560x1600 (Dual Link) 8K / 10K 16K com DSC / 10K sem compressão
Transmissão de áudio Não Possível Possível
Suporte a múltiplos monitores Não Suporte limitado Possível (daisy chaining)
Suporte a ARC Não Suporta ARC e eARC Não
Conector Grande, tipo parafuso Pequeno, compacto Pequeno, compacto

A escolha do conector adequado depende principalmente das necessidades, do equipamento e dos usos planejados. O DVI, embora cada vez mais raro atualmente, ainda funciona bem em configurações mais antigas e onde se necessita de transmissão confiável de imagem sem áudio. O HDMI permanece o padrão mais popular na eletrônica de consumo – ideal para TVs, consoles e laptops, especialmente devido ao suporte a áudio, HDR e resolução 4K/8K. O DisplayPort, por sua vez, é a escolha de profissionais e entusiastas – oferecendo a maior largura de banda, suporte a múltiplos monitores e recursos úteis em trabalhos gráficos ou jogos.

A Transfer Multisort Elektronik (TME) é um dos maiores distribuidores globais de componentes eletrônicos, peças eletrotécnicas, equipamentos de oficina e automação industrial. O catálogo inclui mais de 1.500.000 de produtos de 1.300 fabricantes líderes. Os modernos centros logísticos da TME em Łódź e Rzgów (Polónia), com uma área total superior a 40.000 m², enviam quase 6.000 pacotes diariamente para clientes em mais de 150 países.

A TME também investe no desenvolvimento do conhecimento e das competências de jovens engenheiros e entusiastas da eletrónica através do projeto TME Education e apoia a comunidade tecnológica organizando a série de eventos TechMasterEvent, promovendo a inovação e a troca de experiências.

rightColumnPicture rightColumnPicture

CONSULTE TAMBÉM