+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Un guide simple pour configurer un Raspberry Pi

Date de publication: 17-04-2025 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 5 min de lecture

Faites-vous vos premiers pas dans le monde de l'électronique et envisagez-vous de travailler avec Raspberry Pi ? Découvrez comment configurer facilement et rapidement cet ordinateur populaire étape par étape.

Matériel dont vous avez besoin :

  1. Carte Raspberry Pi (Modèle 3B+, 4, 5)
  2. Carte MicroSD (16GB ou plus recommandé) avec un lecteur de carte SD
  3. Alimentation (spécifique à votre modèle Raspberry Pi)
  4. Câble HDMI (ou micro HDMI pour Raspberry Pi 4)
  5. Moniteur
  6. Clavier et Souris (USB ou Bluetooth)
  7. Connexion Internet (câble Ethernet ou Wi-Fi)

Introduction

Un Raspberry Pi est un petit ordinateur abordable que vous pouvez utiliser pour divers projets et fins d'apprentissage.

Ce guide vous guidera à travers les étapes pour configurer votre Raspberry Pi, des connexions matérielles initiales à la configuration du système d'exploitation.

Étape 1 : Préparer la carte MicroSD

Téléchargez le Raspberry Pi Imager depuis le site officiel de Raspberry Pi.

Insérez la carte MicroSD dans votre lecteur de carte SD et connectez-le à votre ordinateur.

Système d'exploitation :
Choisissez "Raspberry Pi OS (32 bits)" ou tout autre OS préféré.

Stockage :
Sélectionnez votre carte MicroSD.

Cliquez sur "Écrire" et attendez que le processus se termine. Cela installera le système d'exploitation Raspberry Pi sur votre carte MicroSD.

Étape 2 : Configurer le matériel Raspberry Pi

Insérez la carte MicroSD dans le slot de carte MicroSD situé sous le Raspberry Pi.

Connectez le câble HDMI au port HDMI du Raspberry Pi et à votre moniteur.

Branchez le clavier et la souris dans les ports USB du Raspberry Pi. Connectez le câble Ethernet (si vous utilisez une connexion filaire) au port Ethernet.

Branchez l'alimentation au Raspberry Pi puis à une prise électrique. Le Raspberry Pi s'allumera automatiquement.

Si vous utilisez un autre écran, vous devez le connecter avec un câble PCI au port d'affichage externe du Raspberry Pi

Étape 3 : Démarrage initial et configuration

Le Raspberry Pi démarrera et vous devriez voir le bureau du système d'exploitation Raspberry Pi sur votre moniteur.

Suivez les instructions à l'écran pour :

  • Sélectionner votre pays, langue et fuseau horaire.
  • Changer le mot de passe par défaut.
  • Se connecter à un réseau Wi-Fi (si vous n'utilisez pas Ethernet).
  • Mettre à jour le logiciel à la dernière version.

Étape 4 : Configuration de base et mises à jour

Ouvrez le Terminal (Vous pouvez trouver le terminal dans le menu des applications ou sur la barre des tâches) et mettez à jour le système avec ces 2 commandes :

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

Tout d'abord, assurez-vous que votre Raspberry Pi exécute le dernier logiciel. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour :

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

La caméra AI dispose d'une puce RP2040 intégrée qui gère le téléchargement du modèle de réseau neuronal

Activer SSH (optionnel) :

Si vous souhaitez accéder à votre Raspberry Pi à distance, activez SSH.

  • Allez dans Préférences > Configuration du Raspberry Pi.
  • Dans l'onglet Interfaces, activez SSH.

SSH, ou Secure Shell, est un moyen d'accéder en toute sécurité à un autre ordinateur via un réseau. Il vous permet de contrôler l'autre ordinateur et de transférer des fichiers en toute sécurité, comme si vous étiez assis juste devant.

En utilisant SSH, vous pouvez effectuer des tâches sur une machine distante sans avoir besoin d'un accès physique.

Étape 5 : Installer Python

Pour les prochains projets, nous devons installer python3.

Python est un langage de programmation facile à lire et à écrire, parfait pour les débutants. Vous pouvez utiliser Python sur un Raspberry Pi pour créer des projets comme des sites web, des jeux et de l'automatisation domestique.

Les gens aiment Python sur le Raspberry Pi car il rend le codage simple et amusant, même pour les enfants.

Ouvrez le Terminal (Vous pouvez trouver le terminal dans le menu des applications ou sur la barre des tâches) et mettez à jour le système avec ces 2 commandes :

sudo apt install python3-pip

pip3 install <package_name>

Étape 6 : Construire des projets

Amusez-vous bien !

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

VOIR AUSSI