+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Firmware (micrologiciel) est un type spécialisé de logiciel intégré dans la mémoire non volatile d'un dispositif électronique qui agit comme un intermédiaire entre le matériel et les couches supérieures d'un système d'exploitation ou d'application. Il est essentiel au fonctionnement du matériel car il contient l'ensemble des instructions et des algorithmes nécessaires à son fonctionnement de base, à la configuration et au contrôle des fonctions opérationnelles. Contrairement aux logiciels applicatifs typiques, le micrologiciel est directement lié à une architecture matérielle spécifique.
Typiquement, le micrologiciel est stocké dans une mémoire non volatile, comme la ROM, l'EEPROM ou la Flash, ce qui lui permet d'être conservé après une coupure d'alimentation. Dans les dispositifs modernes, il devient de plus en plus courant de le mettre à jour, par exemple via des bus de communication ou des interfaces USB, permettant de corriger des bugs, d'ajouter des fonctionnalités ou d'améliorer la sécurité du système sans intervention physique.
Le micrologiciel joue un rôle clé dans les microcontrôleurs, les systèmes embarqués, les périphériques (imprimantes, claviers, routeurs), les disques durs, les interfaces de communication et les équipements grand public tels que les télévisions, les caméras ou les systèmes audio. Dans de nombreux cas, le micrologiciel s'exécute en premier lors de l'application de l'alimentation, réalisant des routines d'initialisation et de test (par exemple POST dans les ordinateurs) et lançant les composants système ultérieurs.
Une caractéristique du micrologiciel est sa nature déterministe et son indépendance vis-à-vis des systèmes d'exploitation externes, ce qui garantit un fonctionnement prévisible et une faible latence dans les réponses de l'appareil. En même temps, il doit être conçu en tenant compte des contraintes de ressources - telles que la puissance de calcul, la mémoire ou la consommation énergétique - ce qui nécessite une optimisation stricte du code et une connaissance approfondie de l'architecture matérielle. En termes de sécurité, le micrologiciel est également un vecteur d'attaque potentiel, donc son intégrité et sa capacité à être mis à jour de manière sécurisée sont des considérations importantes de conception.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.