+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Inversion de température est un phénomène météorologique impliquant une inversion du gradient normal de température atmosphérique dans lequel la température, au lieu de diminuer avec l'altitude, augmente dans une couche d'air particulière. Dans des conditions troposphériques typiques, la température diminue d'environ 6,5°C par kilomètre d'altitude, alors que dans le cas d'une inversion, on observe une augmentation de la température avec l'altitude dans une couche limitée à quelques dizaines ou centaines de mètres.
Le mécanisme de formation d'une inversion peut être lié à divers processus physiques, notamment le rayonnement de la chaleur depuis la surface de la terre lors de nuits fraîches et sans nuages, l'afflux d'air plus chaud au-dessus de la surface plus froide de la terre ou la compression de l'air due à la subsidence dans les systèmes de haute pression. Dans des conditions d'inversion atmosphérique plus faible, l'échange vertical des masses d'air est réduit, ce qui entraîne l'accumulation de polluants, d'aérosols et d'humidité près de la surface du sol.
L'inversion de température joue un rôle important dans la formation des conditions météorologiques locales et de la qualité de l'air, en particulier dans les zones urbaines et les vallées de montagne, où elle peut entraîner une détérioration significative de la visibilité et une augmentation de la concentration de substances nocives dans l'atmosphère. En ingénierie environnementale et en météorologie, des modèles numériques sont utilisés pour prévoir les conditions d'inversion, ce qui est important pour la conception de systèmes de ventilation naturelle, la planification urbaine et l'évaluation de l'impact environnemental des investissements.
Le phénomène d'inversion de température affecte également la propagation des ondes électromagnétiques, notamment les ondes radio et les ondes radar, en modifiant la réfraction atmosphérique, ce qui peut entraîner une augmentation de la couverture du signal ou des effets d'interférence. Dans le contexte de la variabilité climatique, les inversions peuvent affecter le bilan énergétique de la surface terrestre et la dynamique atmosphérique, en particulier dans les régions polaires où l'on observe des inversions prolongées associées à une couverture de glace et à un réchauffement solaire limité.
Dans le domaine de la recherche, l'analyse des inversions de température est un élément important de la surveillance des effets d'îlots de chaleur urbains, des processus de formation de brume de rayonnement et de la dynamique de la couche limite atmosphérique, ce qui présente un intérêt direct pour la modélisation du transport des polluants et la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.