+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Compactron - définition

Un Compactron est un type de tube électronique miniaturisé, principalement destiné à être utilisé dans des dispositifs électroniques à forte densité de composants, tels que les équipements militaires, aérospatiaux, informatiques et les systèmes professionnels de mesure et de télécommunication. Développés au milieu du vingtième siècle pour répondre au besoin de miniaturisation des composants sous vide, les compactrons combinent plusieurs structures actives, par exemple une triode, une pentode ou une diode, dans une seule ampoule de verre, ce qui réduit considérablement le nombre de composants et simplifie les circuits électroniques.

Les compactrons se caractérisent par l'intégration de plusieurs circuits fonctionnels dans un seul boîtier, tout en maintenant un vide hermétique. Les composants internes étaient montés de manière coaxiale ou concentrique, et leurs électrodes sortaient par des broches de base communes ou séparées. Il en résulte une meilleure stabilité électrique, une réduction des capacités parasites et une diminution de la perte de signal à haute fréquence.

Les compactrons ont été largement utilisés dans les années 1950 et 1960, en particulier dans la technologie analogique, avant d'être remplacés par les transistors et les circuits intégrés. Ils permettaient de réaliser des fonctions plus complexes dans un espace limité, tout en réduisant les coûts de fabrication et en simplifiant l'assemblage. Ils étaient souvent utilisés dans les circuits amplificateurs, les générateurs, les mélangeurs de fréquence, les détecteurs et comme éléments logiques dans les systèmes numériques de la première génération.

De par leur conception, les compactrons se caractérisaient par des performances thermiques favorables, une bonne résistance mécanique et une faible émission de bruit par rapport aux tubes électroniques classiques. Aujourd'hui, ils sont un objet d'intérêt pour les collectionneurs et les spécialistes impliqués dans la préservation et la restauration d'appareils électroniques anciens, en particulier d'équipements audio et d'instruments de mesure anciens.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI