+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Microscope électronique est un appareil optique de précision qui utilise un faisceau d'électrons au lieu de la lumière visible pour produire des images agrandies des objets étudiés. Grâce à la longueur d'onde beaucoup plus courte des électrons, il est possible d'obtenir une résolution beaucoup plus élevée que celle de la microscopie optique, ce qui permet d'observer des structures de taille nanométrique, voire atomique. Cette technologie est principalement utilisée dans les sciences de la vie, les sciences des matériaux, l'électronique et la recherche en ingénierie, permettant une analyse détaillée de la morphologie et de la composition des microstructures.
L'élément de base du microscope électronique est le canon à électrons, qui génère un faisceau d'électrons accélérés par un champ électrostatique. Un système de lentilles électromagnétiques dirige et focalise le faisceau sur l'objet examiné, placé sous vide. L'interaction des électrons avec la surface de l'échantillon entraîne l'émission de signaux secondaires - tels que les électrons secondaires, réfléchis, ou les rayons X - qui sont enregistrés par des détecteurs pour former une image ou analyser la composition chimique.
Selon la conception et la méthodologie utilisées, il existe différents types de microscopes électroniques, dont le microscope électronique à balayage (MEB), qui permet d'analyser la topographie des surfaces, et le microscope électronique à transmission (MET), qui permet d'imager l'intérieur d'échantillons très minces avec une résolution exceptionnelle. L'utilisation d'un microscope électronique nécessite des conditions particulières, telles qu'un vide poussé et une stabilisation mécanique et thermique adéquate, en raison de la grande sensibilité du système optique aux interférences extérieures.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.