+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Programmation dynamique - définition

La programmation dynamique est une méthode de conception d'algorithmes qui consiste à résoudre des problèmes d'optimisation en les décomposant en sous-problèmes plus petits, dont les résultats sont stockés et réutilisés dans d'autres calculs. Cette approche élimine la nécessité de recalculer les mêmes valeurs plusieurs fois, ce qui réduit considérablement la complexité des calculs par rapport aux solutions récursives sans mémorisation (ce que l'on appelle la récursion naïve sans mémoire).

La base de la programmation dynamique est l'existence d'une structure de sous-solutions optimales, ce qui signifie que la solution optimale du problème principal peut être obtenue en combinant les solutions de ses sous-problèmes. Une condition supplémentaire est l'existence de ce que l'on appelle le chevauchement des sous-problèmes, c'est-à-dire leur apparition multiple à différents stades du calcul. La technique repose sur le stockage des résultats des calculs partiels dans des structures de données telles que des tableaux ou des dictionnaires, ce qui permet d'éviter les opérations redondantes.

La programmation dynamique se présente sous deux formes principales : une approche descendante avec mémorisation des résultats (top-down with memoization) et une approche ascendante avec construction de tableaux (bottom-up). Les deux versions visent à optimiser le nombre d'appels de fonctions et d'opérations de calcul. Ceci est particulièrement important pour les problèmes dont la complexité temporelle est exponentielle, où l'utilisation de cette méthode permet d'obtenir une solution en temps polynomial.

Les applications de la programmation dynamique couvrent un large éventail de questions informatiques et mathématiques, telles que l'analyse des chaînes de caractères, l'ordonnancement, la recherche de graphes, la décomposition des ressources, la compression des données ou le routage. La méthode est également pertinente en théorie du contrôle, en économie computationnelle et en biologie moléculaire, où des algorithmes d'optimisation très performants sont nécessaires. Grâce à sa polyvalence, elle constitue l'un des outils de base de l'arsenal de l'algorithmique informatique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI