+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 15-04-2022 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 5 min de lecture
La conception de circuits électroniques est le processus de création de circuits constitués d’éléments passifs et actifs, et leur installation crée un chemin pour un courant électrique qui remplit des fonctions spécifiques. Lors de la conception d’un tel circuit par ordinateur, le circuit électronique est représenté par un schéma. Chaque élément physique du circuit est identifié par un symbole graphique approprié et des informations sur ses paramètres. La conception assistée par ordinateur de l’électronique permet l’édition ultérieure de composants sélectionnés et de l’ensemble du circuit.
Au sens informatique, c’est une activité très laborieuse et difficile, c’est pourquoi nous avons commencé à créer des outils qui prendront en charge le processus de la conception de circuit et ceux qui permettront de vérifier le fonctionnement et les points faibles de l’ensemble circuit au stade de la pré-mise en œuvre. C’est ainsi que des simulateurs de circuits électroniques ont été créés. Sur la base d’observations, ils permettent de tirer des conclusions sur le comportement d’objets physiques dans certaines conditions (dans de bons simulateurs, des conditions telles que par exemple la température ambiante peuvent être modifiées) et d’apporter des corrections au système avant sa création physique.
Le premier simulateur de circuit électronique largement utilisé était SPICE (Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis). La première présentation SPICE a eu lieu au Canada, lors du 16e Symposium sur la théorie des circuits dans le Midwest le 12 avril 1973, où le Prof. Donald O. Pederson de l’Université de Californie, Berkeley a fait son exposé. Les créateurs de ce programme avaient des attentes modestes pour SPICE, et son succès et tout ce qui s’est passé par la suite ont été une grande surprise. En quelques années, SPICE a été accepté dans presque tous les domaines de l’ingénierie électrique, et les écoles et les amateurs ont rapidement commencé à créer des dérivés de SPICE, qui ont probablement également alimenté l’industrie en plein essor des circuits intégrés. Aujourd’hui, presque tous les programmes de simulation de circuits électroniques sont créés sur la même base mathématique que les créateurs de SPICE ont utilisée.
La simulation de circuit est le processus par lequel un modèle de circuit électronique est créé et analysé à l’aide de divers algorithmes logiciels qui prédisent et vérifient le comportement et les performances du circuit. Puisque la production de circuits électroniques, en particulier de circuits intégrés (CI), est coûteuse et prend du temps, la vérification du comportement et des performances du circuit avec un simulateur de circuit est plus pratique, plus rapide et, surtout, moins chère. Il existe différents types de simulateurs de circuits électroniques pour répondre à différents besoins de précision, de performances et de capacité. À une extrémité du spectre il y a des simulateurs analogiques qui résolvent précisément le mappage des circuits électroniques. Ils offrent une grande précision et sont couramment utilisés pour simuler de petits circuits. À l’autre extrémité du spectre il y a les simulateurs numériques qui utilisent des représentations fonctionnelles de circuits électroniques généralement décrites dans les langages de description matérielle (HDL). Ils offrent les performances et la capacité les plus élevées, mais à des niveaux de précision relativement inférieurs. Les simulateurs numériques sont couramment utilisés pour simuler de très grands circuits.
Il existe trois types de base de simulation de circuit : analogique, numérique et mixte.
Il existe des simulateurs payants et gratuits. En cas d’analyse des circuits complexes à des fins industrielles, il vaut la peine d’envisager un logiciel professionnel payant. Cependant, un amateur devrait se contenter de solutions gratuites, de plus en plus souvent implémentées au niveau d’un navigateur web. Un logiciel de simulation de circuit électronique gratuit et / ou ouvert doit être capable de concevoir l’électronique, d’analyser et de tester le circuit virtuellement à partir d’un navigateur. Il serait parfaitement si l’outil utilisé offre des fonctions de simulation analogiques ou numériques ou toutes les deux et soit équipé d’un éditeur de schémas, un visualiseur de formes d’onde, des résistances auxiliaires, des condensateurs, des diodes, etc.
La simulation de circuit fournit des informations essentielles sur le comportement des circuits électroniques. Compte tenu du coût et du temps nécessaires à la fabrication de circuits électroniques, en particulier de circuits intégrés, il est beaucoup plus pratique de vérifier le comportement et les performances du circuit à l’aide de la simulation de circuit avant la production.
L’utilisation de simulateurs présente plusieurs autres avantages :
Si vous faites vos premiers pas dans le monde de l’électronique et créez vos premiers circuits, Tech Master Event est le service que vous recherchez. Sur la plateforme, vous pouvez présenter vos propres projets et chercher l’inspiration dans les travaux des autres utilisateurs.
Tech Master Event c’est aussi un espace où vous trouverez de nombreuses compétitions pour les jeunes électroniciens du monde entier.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.