+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
AM (modulation d'amplitude) est une méthode classique de modulation analogique dans laquelle l’amplitude de l’onde porteuse est modifiée en fonction de la valeur instantanée du signal d’information. L’onde porteuse, de fréquence et de phase constantes, sert de vecteur de données, tandis que l’information – par exemple un signal sonore – influence uniquement son amplitude. Il en résulte un signal dont l’enveloppe reproduit la forme du signal modulant, ce qui permet de le reconstituer ultérieurement par démodulation.
La technique AM a été largement utilisée en radiocommunication, en particulier dans les bandes de moyenne et courte portée, où la simplicité de conception des émetteurs et des récepteurs constituait un avantage majeur. La modulation d’amplitude se distingue par une mise en œuvre facile et une compatibilité avec des circuits de détection simples, pouvant fonctionner sans alimentation externe. Un signal AM peut être transmis sur de longues distances, mais sa sensibilité aux interférences et aux bruits, qui affectent directement l’amplitude, limite la qualité de la transmission.
La structure d’un signal AM comprend l’onde porteuse et deux bandes latérales symétriques contenant les données utiles. Dans sa forme traditionnelle, l’ensemble de cette structure est transmis, ce qui réduit l’efficacité énergétique et nécessite une large bande passante. Pour pallier ces limitations, des variantes plus avancées ont été développées, telles que la modulation à bande latérale unique (SSB) ou à porteuse réduite, améliorant ainsi l’efficacité de la transmission.
Bien que les systèmes radio modernes utilisent majoritairement des modulations numériques ou des méthodes analogiques plus robustes, l’AM reste un élément essentiel dans l’enseignement technique ainsi que dans certaines applications spécialisées, telles que les communications aéronautiques ou les transmissions internationales en ondes courtes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.