+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Onde Porteuse est un signal harmonique à une fréquence fixe utilisé comme support pour transporter des informations dans les systèmes de transmission analogiques et numériques. Sa fonction première est de permettre la modulation d'un signal utile dont la transmission directe serait impossible ou inefficace en raison des limitations de la bande passante, de l'atténuation , des interférences ou de l'impossibilité de séparer les signaux dans une bande de fréquences.
D'un point de vue mathématique, une onde porteuse a la forme d'une fonction sinusoïdale du temps et est caractérisée par trois paramètres principaux : l'amplitude, la fréquence et la phase. Le processus de modulation consiste à modifier l'une de ces caractéristiques - respectivement dans la modulation d'amplitude (AM), la modulation de fréquence (FM) ou la modulation de phase (PM) - en fonction de la forme d'onde du signal d'information. Dans le cas des systèmes numériques, on utilise également des modulations complexes dans lesquelles l'onde porteuse subit des modifications discrètes, par exemple QAM, PSK ou FSK.
L'onde porteuse elle-même ne contient pas d'information tant qu'elle n'est pas modifiée par la modulation. Du côté de la réception, un démodulateur est nécessaire pour récupérer le signal d'information à partir des modifications des paramètres de l'onde porteuse. Dans les systèmes radio, l'onde porteuse permet de transmettre des signaux sur des distances considérables, ce qui accroît la résistance aux interférences et permet le multiplexage de plusieurs canaux dans différentes bandes de fréquences.
Dans les technologies de communication, l'onde porteuse est utilisée dans la transmission radio, la télévision analogique et numérique, la téléphonie mobile, les radars , les systèmes de navigation, ainsi que dans les systèmes optiques où la fonction porteuse est assurée par une onde lumineuse. Dans les systèmes de capteurs et de mesure, les signaux porteurs sont également utilisés pour l'indication précise de la fréquence et de la phase, ce qui permet de mesurer la distance et de détecter la vitesse et le mouvement.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.