+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Clé de phase (PSK) - définition

**La modulation par déplacement de phase (PSK) est une technique de modulation numérique dans laquelle l'information binaire est transportée en changeant la phase d'une onde porteuse. Au lieu de modifier l'amplitude ou la fréquence, le signal numérique affecte le déphasage de l'onde sinusoïdale par des angles spécifiques qui correspondent à des états logiques successifs ou à des combinaisons de bits. Le déphasage se produit par étapes discrètes et est synchronisé avec l'horloge du système de transmission, ce qui permet au récepteur de lire les données sur la base d'une analyse des différences de phase entre les symboles successifs.

La forme la plus simple de codage de phase est la BPSK (Binary Phase Shift Keying), qui utilise deux phases opposées : 0° et 180°, représentant les valeurs logiques 0 et 1. Des variantes plus avancées, telles que la QPSK (Quadrature PSK), la 8-PSK ou la 16-PSK, utilisent un plus grand nombre d'états de phase, ce qui permet de transmettre plus de bits par symbole, augmentant ainsi l'efficacité spectrale de la transmission. Dans ces cas, le signal est représenté comme un vecteur dans l'espace complexe, et les états individuels sont codés comme des points dans un diagramme de phase (constellation).

L'avantage de la clé de phase est qu'elle est immunisée contre les interférences d'amplitude, ce qui rend la technique particulièrement utile dans des conditions de qualité limitée du canal de transmission. Toutefois, à mesure que le nombre de niveaux de phase augmente, la susceptibilité aux erreurs dues aux déphasages provoqués par le bruit et la distorsion augmente. Par conséquent, la conception des systèmes PSK nécessite l'utilisation de filtres appropriés, la correction des erreurs et la synchronisation de la phase du signal porteur entre l'émetteur et le récepteur.

La modulation de phase est largement utilisée dans les systèmes de communication modernes, y compris les normes Wi-Fi, LTE, Bluetooth, la télévision par satellite et la transmission de données par liaisons optiques et micro-ondes. Cette technologie est à la base de nombreuses méthodes modernes de modulation adaptative et multiniveaux.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI