+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Modulation à bande latérale unique - définition

La bande latérale unique (BLU) est une technique de modulation d'amplitude, dans laquelle l'onde porteuse et l'une des deux bandes latérales symétriques résultant de la modulation sont éliminées du signal modulé. Dans la modulation d'amplitude classique (MA), le signal occupe une largeur de bande égale à deux fois la largeur du signal d'information, car il contient à la fois des bandes latérales inférieures et supérieures, chacune transportant la même information. En BLU, il ne reste qu'une seule des bandes latérales inférieures ou supérieures, ce qui permet de réduire considérablement la largeur de bande occupée et d'augmenter l'efficacité énergétique.

En réduisant les composantes redondantes du signal, la modulation SSB permet une utilisation plus efficace du spectre de fréquences disponible et une réduction de la puissance nécessaire à la transmission. Cette technique est donc largement utilisée dans les communications radio à longue portée, notamment dans les services maritimes, aéronautiques, militaires et amateurs sur ondes courtes. Pour la transmission de la voix, la BLU permet d'obtenir un signal très clair avec peu de bruit et d'interférences, ce qui est important lorsque la bande passante est limitée.

La réception d'un signal SSB nécessite un démodulateur capable de reconstruire l'onde porteuse manquante, ce qui signifie que le circuit de réception doit être précisément aligné sur la fréquence du signal transmis. Cela nécessite une plus grande complexité technique par rapport à la réception AM conventionnelle, mais offre des avantages significatifs en termes de qualité et d'économies de bande passante.

La mise en œuvre technique de la BLU repose sur l'utilisation de filtres passe-bande ou de méthodes de traitement du signal , qui permettent l'extraction précise d'une seule bande latérale. Dans les systèmes de radiocommunication modernes, ce processus est mis en œuvre numériquement, ce qui permet une plus grande flexibilité et une intégration avec d'autres techniques de modulation.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI