+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Centroïde est un point géométrique qui représente le centre de masse d'une figure plane ou d'un solide dans le cas d'une distribution uniforme de la masse. En géométrie euclidienne, c'est le point d'intersection des diagonales d'un triangle, ainsi que le centre de gravité d'un corps de densité uniforme. Dans les espaces bidimensionnels, le centroïde est déterminé comme la moyenne arithmétique des coordonnées de tous les points formant la figure, tandis que dans les espaces tridimensionnels, les calculs prennent également en compte la troisième dimension.
Dans l'analyse de données , le centroïde joue un rôle important dans les algorithmes de regroupement tels que k-means (k-means), où il représente un ensemble de données ou un regroupement. Dans ce contexte, le centroïde définit la position centrale d'un groupe d'objets dans un espace de caractéristiques multidimensionnel, ce qui facilite la classification et l'interprétation des données. Sa position est mise à jour itérativement pendant le fonctionnement de l'algorithme , dans le but de minimiser la distance intra-groupe.
En traitement du signal, le centroïde peut désigner le centre de gravité du spectre du signal et, en analyse d'images, le centre de luminosité ou de masse d'une zone. Dans les applications d'ingénierie et de physique, il est utilisé pour modéliser le comportement des structures mécaniques, pour déterminer les moments d'inertie et pour étudier l'équilibre des systèmes.
D'un point de vue mathématique, le centroïde est caractérisé par la propriété que le moment total autour de ce point pour une distribution de masse homogène est égal à zéro. Dans la pratique, sa détermination peut nécessiter le recours à l'intégration, en particulier pour les objets de forme irrégulière ou de densité variable. Dans les applications informatiques, la moyenne des coordonnées pixels ou des vecteurs de données est souvent utilisée.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.