+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Bobine est un composant électrique dont la fonction principale est de générer un champ magnétique en réponse au courant qui la traverse. Elle se compose d’un conducteur - généralement du cuivre - enroulé en spirale autour d’un noyau fait de matériau magnétique ou d'air. Les bobines stockent l’énergie sous forme de champ magnétique, et leur comportement est décrit par une grandeur physique appelée inductance, exprimée en henry (H).
Dans les circuits AC, la bobine est caractérisée par la réactance d’inductance, qui dépend de la fréquence du signal. Cela signifie qu’elle agit comme un filtre pour supprimer les composants haute fréquence. Dans les circuits DC, la résistance de la bobine dépend uniquement de la résistance de son fil, tandis que l’inductance n’a pas d’effet significatif sur le flux de courant une fois l’état stationnaire établi.
Le phénomène d’auto-induction, c’est-à-dire l’apparition d’une force électromotrice qui s’oppose au changement de courant, est une caractéristique clé des bobines. Cet effet est utilisé dans les circuits de suppression d’interférences, les convertisseurs de tension, les filtres et les circuits résonants. Les bobines peuvent varier en forme et taille, allant des composants SMD microscopiques aux gros selfs et transformateurs, selon l’application.
La présence d’un noyau ferromagnétique augmente considérablement l’inductance de la bobine, permettant un couplage magnétique efficace dans les transformateurs. Dans certains cas, des noyaux à perméabilité ajustable ou des enroulements divisés sont utilisés pour atteindre des paramètres dynamiques spécifiques. Les bobines sont également un composant important des dispositifs électromagnétiques tels que les relais, les solénoïdes et les moteurs électriques, où leurs propriétés magnétiques sont directement utilisées pour effectuer un travail mécanique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.