+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Henr (H) - définition

Henr (H) est l'unité de mesure de l'inductance dans le système SI, nommée d'après le physicien américain Joseph Henry, l'un des pionniers de l'étude de l'électromagnétisme. Elle décrit la capacité d'un circuit électrique ou d'un élément, le plus souvent une bobine, à produire une force électromotrice (SEM) en réponse à une variation du courant. En pratique, cela signifie que si l'intensité du courant varie dans le temps, une tension apparaît dans le circuit pour contrebalancer ce changement, conformément à la loi d'induction de Faraday.

Une unité henr est définie comme l'inductance d'une bobine dans laquelle une variation de courant d'un ampère (A) par seconde se traduit par une SEM d'un volt (V). L'interdépendance de ces quantités reflète la loi fondamentale de l'électromagnétisme, qui est utilisée dans l'analyse des circuits dynamiques, des convertisseurs d'énergie, des transformateurs, des moteurs électriques et des systèmes de transmission de signaux.

Dans les circuits pratiques, le henr est souvent utilisé sous des formes préfixées, telles que le millihenr (mH) ou le microhenr (µH), en raison des valeurs typiques utilisées en électronique. L'inductance d'un élément dépend de sa géométrie, du nombre de spires, du type de noyau et de son emplacement dans le circuit. Avec la capacité et la résistance, elle est l'un des paramètres clés caractérisant la réponse d'un circuit à des signaux variables, y compris la résonance, le filtrage et l'amortissement.

L'unité Henr n'a pas d'équivalent direct dans les phénomènes mécaniques, mais son importance peut être comparée à celle de la masse dans les systèmes dynamiques - elle décrit l'inertie du courant, c'est-à-dire la tendance d'un courant à maintenir son état dans le temps. Dans le contexte des systèmes électriques et de l'électronique de puissance, ce paramètre est important pour la stabilité opérationnelle, la qualité de l'énergie et la réduction du bruit.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI