+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Ampère (A) est l’unité d’intensité du courant électrique dans le Système international (SI), faisant partie des sept unités de base. Elle définit la quantité de charge électrique traversant un point donné d’un circuit pendant une seconde. Son nom provient d’André-Marie Ampère, pionnier des recherches sur l’électromagnétisme, dont les travaux au XIXᵉ siècle ont permis d’établir les principes fondamentaux du courant électrique et de ses interactions magnétiques.
Depuis 2019, l’ampère est défini à partir de la constante élémentaire de la charge électrique. Cela signifie qu’un ampère correspond à un flux de exactement 1⁄(1,602176634 × 10⁻¹⁹) électrons par seconde, soit environ 6,241 × 10¹⁸ charges élémentaires par seconde. Cette définition garantit la cohérence de l’unité avec les constantes physiques fondamentales, indépendamment des caractéristiques macroscopiques des instruments de mesure.
En pratique, l’ampère décrit l’intensité du courant traversant un circuit électrique. La valeur de cette intensité influence directement la conception et l’exploitation des équipements électriques, tels que transformateurs, câbles, fusibles ou sources d’alimentation. Elle constitue également un paramètre clé dans la protection contre les chocs électriques et la surcharge thermique des installations. L’ampère s’inscrit dans un ensemble d’unités interdépendantes, notamment le volt et l’ohm, selon les relations définies par la loi d’Ohm, qui lie tension, courant et résistance électrique.
L’intensité du courant est généralement mesurée à l’aide d’un ampèremètre, qui peut être intégré à un multimètre ou constituer un appareil autonome. Que ce soit pour le courant continu ou alternatif, la connaissance de la valeur exprimée en ampères permet de contrôler le flux d’énergie et de prévenir les surcharges et les dommages aux équipements électriques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.