+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Temps de montée - définition

**Le temps de montée est un terme utilisé en électronique et en théorie du signal pour décrire la dynamique du changement de signal en réponse à une pointe d'entrée. Il représente le temps nécessaire à un signal pour passer d'une valeur initiale spécifiée à une valeur finale, en prenant généralement comme points de référence les niveaux d'amplitude de 10 % et 90 % de la valeur finale. Ce paramètre est particulièrement important dans l'analyse des signaux rectangulaires, des signaux impulsifs et dans la caractérisation de la réponse temporelle des systèmes dynamiques.

Dans la pratique, le temps de montée est l'un des indicateurs de base de la qualité des performances des systèmes électroniques tels que les amplificateurs, les convertisseurs, les oscillateurs ou les filtres . Plus le temps de montée est court, plus la réponse du système aux changements de signal est rapide, ce qui affecte directement sa réponse en fréquence. Pour les circuits linéaires , ce temps est inversement proportionnel à la largeur de bande - cette relation est utilisée dans la conception des systèmes de transmission et d'acquisition de données , où une reconstruction précise du signal est importante.

Le phénomène de limitation du temps de montée résulte, entre autres, des propriétés des éléments capacitifs et inductifs, qui ne permettent pas de changements instantanés de la tension ou du courant. Dans les systèmes numériques, un temps de montée inapproprié peut entraîner des erreurs logiques, des interférences ou une distorsion du signal. Ce temps est également analysé dans le contexte des mesures à l'oscilloscope, où les limitations de la bande passante d'entrée de l'instrument peuvent affecter la valeur observée.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI