+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Dissipation d'énergie (dispersion d'énergie) - définition

Dissipation d'énergie (dispersion d'énergie) est un phénomène physique consistant en la transformation irréversible de l'énergie utile, le plus souvent mécanique ou électrique, en énergie thermique qui est dispersée dans l'environnement. Ce processus se produit dans de nombreux systèmes dynamiques et matériels, résultant de l'action des forces de résistance, de friction, de la résistance électrique ou de l'amortissement des vibrations.

En électronique, la dissipation se réfère principalement aux pertes de puissance sous forme de chaleur dégagée par les éléments actifs et passifs. Un exemple peut être la résistance d'un conducteur à travers lequel circule un courant, conduisant à l'émission de chaleur conformément à la loi de Joule. Dans les circuits d'alimentation, les amplificateurs, les transistors de puissance et les circuits intégrés, ces pertes doivent être prises en compte tant dans les calculs de conception que dans le choix des systèmes de refroidissement appropriés. Ce paramètre est souvent désigné comme la puissance perdue ou la puissance dissipée et exprimé en watts (W).

En mécanique et en ingénierie des matériaux, la dispersion d'énergie se produit dans les structures amortissantes et viscoélastiques, où une partie de l'énergie cinétique est absorbée et transformée en chaleur à la suite de la déformation interne du matériau. Ce comportement est d'une importance cruciale dans la conception des systèmes d'amortissement, des éléments structurels soumis à des charges dynamiques et des systèmes d'isolation vibratoire.

La dissipation d'énergie affecte l'efficacité des systèmes techniques ainsi que leur durabilité et fiabilité. Elle impose la nécessité d'utiliser des matériaux résistants à la température, des conceptions minimisant les pertes et des techniques de gestion de la chaleur. C'est un aspect indissociable des processus réels, dans lesquels l'énergie n'est pas entièrement conservée sous forme mécanique, électrique ou potentielle, mais est partiellement dispersée dans l'environnement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI