+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Electret - définition

Un électret est un matériau diélectrique qui maintient en permanence une polarité électrique ordonnée, de la même manière qu'un aimant permanent maintient l'aimantation. Il est créé en plaçant un diélectrique dans un champ électrique intense, généralement à une température élevée, puis en le refroidissant rapidement pour "geler" l'orientation des dipôles électriques ou des charges de surface. Cela permet à l'électret de générer son propre champ électrique pendant une très longue période, voire plusieurs années, sans avoir besoin d'une alimentation électrique externe.

Les matériaux généralement utilisés pour fabriquer les électrets sont des plastiques tels que le polytétrafluoroéthylène (PTFE), les polymères fluorés, les polymères aromatiques ou des mélanges contenant des particules conductrices. Il existe deux mécanismes de base pour la formation d'une polarisation permanente : l'orientation dipolaire et le piégeage des charges libres dans la matrice diélectrique. Dans les deux cas, l'effet conduit à une distribution quasi-permanente du potentiel électrique.

Les électrets sont largement utilisés dans la technologie électroacoustique, en particulier comme éléments actifs dans les microphones à électret, où ils fournissent une source de champ électrique constant dans le circuit du transducteur à condensateur. Leur présence élimine la nécessité d'une tension de polarisation externe, ce qui simplifie la conception et réduit les besoins en énergie. Ils sont également utilisés dans les capteurs de pression, les filtres électrostatiques et les transducteurs électrostatiques, où la polarisation permanente permet une interaction efficace avec les charges ou les champs externes.

La stabilité des propriétés des électrets dépend de facteurs tels que la température, l'humidité, les rayonnements ionisants et la composition chimique du matériau. Leur utilisation nécessite une sélection minutieuse de la technologie de fabrication et une protection contre la dégradation qui pourrait entraîner la disparition du champ électrostatique établi.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI