+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Electrochimie - définition

L'électrochimie est un domaine scientifique interdisciplinaire qui s'intéresse à l'étude des phénomènes qui se produisent à l'interface entre un conducteur électronique (généralement un métal) et un conducteur ionique (électrolyte). Elle analyse les processus dans lesquels l'énergie chimique et l'énergie électrique se transforment mutuellement, en mettant l'accent sur les réactions d'oxydoréduction, au cours desquelles les électrons circulent dans un circuit électrique externe .

L'électrochimie se concentre principalement sur les cellules électrochimiques, qu'elles soient galvaniques ou électrolytiques. Dans une cellule galvanique une réaction chimique se produit spontanément, générant une tension et un courant électrique, alors que dans une cellule électrolytique une source de courant externe force une réaction chimique, telle que l'électrolyse. Les deux catégories de systèmes illustrent les lois fondamentales de l'électrochimie, telles que la loi de Faraday, qui décrit la relation quantitative entre la charge électrique et la quantité réagie.

L'électrochimie joue un rôle clé dans la technologie des piles, les batteries, les piles à combustible, les capteurs chimiques, la galvanoplastie et les processus de corrosion. Elle permet de comprendre et de contrôler des processus importants dans les domaines de l'énergie, de l'ingénierie des matériaux, de la biologie moléculaire et de la protection de l'environnement. Les techniques analytiques utilisent des méthodes électrochimiques, telles que la voltampérométrie ou la potentiométrie, pour identifier et déterminer les produits chimiques en solution.

D'un point de vue moléculaire, l'électrochimie étudie le transport des ions dans les électrolytes, les réactions aux interfaces électrode-solution et les mécanismes de formation et de rupture des liaisons chimiques sous l'influence d'un champ électrique. L'électrochimie moderne utilise également des méthodes numériques et des techniques spectroscopiques pour modéliser et observer les processus en temps réel, ce qui est important pour la conception de systèmes électrochimiques modernes et le développement de technologies à faible teneur en carbone.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI