+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Cellule galvanique - définition

Une cellule galvanique, également appelée cellule électrochimique, est un dispositif qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique à la suite de réactions d'oxydoréduction se produisant à l'interface entre deux électrodes immergées dans électrolyte. Son fonctionnement est basé sur la séparation des demi-réactions d'oxydation et de réduction, ce qui entraîne une différence de potentiel entre les électrodes et permet la circulation d'une charge électrique dans un circuit électrique externe.

La structure de base de la cellule se compose de l'anode, où a lieu le processus d'oxydation, et la cathode, où a lieu la réduction. Les électrodes sont constituées de matériaux conducteurs, souvent des métaux, des Pieds ou des composés ayant des propriétés catalytiques. Le milieu conducteur à l'intérieur de la cellule est l'électrolyte, qui permet le transport des ions entre les électrodes, assurant ainsi la fermeture du circuit ionique et le maintien de l'équilibre électrochimique.

Les caractéristiques d'une cellule galvanique dépendent du type de matériaux utilisés pour les électrodes et de la composition chimique de l'électrolyte, qui affecte la tension standard et l'efficacité de la conversion énergétique. Dans les cellules galvaniques, telles que les cellules Daniella ou les cellules lithium-ion, le processus de flux spontané d'électrons génère une tension électrique, qui peut être utilisée comme source d'énergie. Dans les cellules galvaniques, lorsqu'une tension externe est appliquée, le processus inverse se produit, conduisant à stocker l'énergie sous forme chimique, ce qui est à la base des Accumulateurs et des systèmes d'électrolyse.

L'efficacité d'une cellule dépend de paramètres tels que la densité de courant, l'impédance interne et la stabilité thermodynamique du système électrochimique. Les cellules à haute énergie utilisées dans les technologies de stockage de l'énergie utilisent des matériaux d'électrode avancés tels que des oxydes de métaux de transition, des supports conducteurs en carbone nanostructurés et des composites céramiques, qui améliorent la cinétique des réactions électrochimiques et augmentent la capacité énergétique du système.

Dans les applications modernes, les cellules galvaniques sont la pierre angulaire des technologies des Piles et Accumulateurs utilisées dans l'électronique grand public, l'automobile électrique et les systèmes d'énergie renouvelable. Les technologies des piles à combustible utilisent les phénomènes d'oxydation électrochimique des combustibles gazeux ou liquides, tels que l'hydrogène ou le méthanol, pour produire de l'électricité de manière efficace et respectueuse de l'environnement.

Les systèmes avancés de gestion de l'énergie des cellules électrolytiques utilisent des méthodes de modélisation du processus redox, des algorithmes de gestion prédictive de la charge et des systèmes de contrôle de la température et de stabilisation de la tension pour optimiser le fonctionnement des cellules dans des conditions de charge dynamique et minimiser la dégradation des matériaux actifs. Les technologies à électrolyte solide à haute performance et les conceptions électrochimiques hybrides permettent de poursuivre le développement de cellules ayant une densité énergétique accrue, une durée de vie plus longue et une plus grande résistance aux conditions environnementales extrêmes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI