+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La réaction redox est un processus chimique impliquant des réactions simultanées d'oxydation et de réduction dans lesquelles électrons sont échangés entre les réactifs. Dans chaque réaction d'oxydoréduction, une substance perd des électrons, subissant une oxydation, tandis que l'autre gagne des électrons, subissant une réduction. Ce mécanisme est à la base de nombreux processus chimiques, électrochimiques et biologiques, notamment la corrosion des métaux, les réactions de combustion, les transformations métaboliques et la production d'énergie dans les cellules électrochimiques.
Le phénomène d'oxydoréduction résulte de la différence de potentiel des électrodes entre les substances participantes, qui détermine la direction du flux d'électrons et l'énergie de la réaction. Le système peut être décrit à l'aide d'équations de semi-réaction qui illustrent séparément les processus d'oxydation et de réduction, ce qui permet d'équilibrer les réactions d'oxydoréduction dans les solutions aqueuses et les systèmes gazeux.
Dans le contexte de l'électrochimie , les réactions d'oxydoréduction jouent un rôle clé dans la génération de la tension électrique dans les cellules galvaniques et électrolytiques, où les transformations chimiques sont utilisées pour convertir l'énergie chimique en énergie électrique ou vice versa. Dans les systèmes cathode-anode , l'anode est l'électrode sur laquelle se déroule le processus d'oxydation, tandis que la cathode est responsable de la réduction. Le potentiel standard d'une électrode détermine la capacité d'un élément ou d'un ion donné à donner ou à accepter des électrons, ce qui permet de prévoir le déroulement de la réaction et sa thermodynamique.
Les réactions d'oxydoréduction sont également indispensables en ingénierie des matériaux, où l'oxydation et la réduction contrôlées permettent la synthèse de composés chimiques aux propriétés souhaitées, tels que les revêtements anticorrosion matériaux semi-conducteurs ou les catalyseurs industriels. En biochimie, ces réactions sont à la base des processus de respiration cellulaire, de photosynthèse et de synthèse de l'ATP, où les électrons sont transportés dans les voies métaboliques, permettant la conversion de l'énergie chimique en formes utilisées par les organismes vivants.
Dans les technologies environnementales, les réactions d'oxydoréduction sont utilisées dans les processus de purification de l'eau, la réduction des polluants gazeux et la neutralisation des produits chimiques toxiques par leur transformation contrôlée en composés moins réactifs ou inertes. Les systèmes redox combinés à des méthodes électrochimiques modernes sont utilisés dans les technologies de stockage d'énergie , telles que les Piles, où les réactions d'oxydation et de réduction réversibles permettent le stockage et la conversion d'énergie à long terme à l'échelle industrielle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.