+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

FDM - définition

**Le multiplexage par répartition en fréquence est une technique de multiplexage des canaux de transmission qui implique la transmission simultanée de plusieurs signaux d'information sur un support de transmission commun, chaque signal occupant une bande de fréquence différente qui ne se chevauche pas mutuellement. Cela permet de transmettre en parallèle plusieurs flux de données indépendants sur un seul câble, une seule liaison optique ou une seule bande radio sans qu'il y ait d'interférences entre eux.

Dans un système FDM, chaque canal d'information module sa propre onde porteuse , dont la fréquence centrale diffère des autres. Les signaux ainsi obtenus sont additionnés et transmis sur un support commun, puis reçus et séparés au moyen de filtres de fréquence ou de démultiplexeurs. Un espacement adéquat entre les canaux, appelé garde de fréquence, permet d'éviter les interférences entre les signaux.

Le multiplexage par répartition en longueur d'onde est utilisé dans de nombreuses technologies de transmission analogique et numérique, notamment les systèmes téléphoniques classiques, la radiodiffusion et la télévision, les liaisons par fibre optique (dans la version WDM - Wavelength Division Multiplexing), la transmission par satellite et les radiocommunications. Dans les réseaux de télécommunications, il permet d'utiliser efficacement la largeur de bande disponible et d'offrir un service simultané à plusieurs utilisateurs sans qu'il soit nécessaire de diviser la transmission en fonction du temps.

D'un point de vue technique, l'efficacité du multiplexage par répartition dans le temps dépend de la précision du filtrage, de la stabilité des fréquences porteuses et de la résistance aux interférences entre canaux. Par rapport au multiplexage temporel (TDM), le FDM permet une transmission continue des données sans qu'il soit nécessaire de synchroniser le temps, ce qui est particulièrement important dans les applications nécessitant un flux constant d'informations, telles que la transmission de la voix ou de la vidéo. Les systèmes FDM actuels sont de plus en plus réalisés numériquement à l'aide de techniques DSP , ce qui augmente leur flexibilité, leur qualité et leur résistance au bruit.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI