+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Gaz parfait - définition

Un Gaz Parfait est un modèle idéalisé d'une substance gazeuse dans lequel les molécules de gaz sont supposées être des objets ponctuels qui n'interagissent pas autrement que par des collisions élastiques. Sa description est basée sur la théorie cinétique des gaz et l'équation d'état d'un gaz parfait, qui définit la relation entre la pression, le volume et la température d'une substance dans des conditions thermodynamiques .

L'hypothèse de base du modèle du gaz parfait est qu'il n'y a pas de forces intermoléculaires, ce qui signifie que l'énergie potentielle des interactions entre les molécules est négligeable par rapport à leur énergie cinétique . Le mouvement des particules est aléatoire et les collisions se produisent selon les principes de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie, ce qui conduit à une distribution uniforme des vitesses des particules selon la distribution de Maxwell-Boltzmann.

L'équation de Clapeyron, qui est le traitement mathématique d'un gaz parfait, exprime la relation :

PV = nRT

où P est la pression, V le volume, n le nombre de moles du gaz, R la constante universelle des gaz et T** la température exprimée en Kelvin.

Le modèle du gaz parfait permet une description simplifiée des processus thermodynamiques tels que les transformations gazeuses isothermes, isobares, isochores et adiabatiques dans lesquelles les paramètres d'état changent selon des relations mathématiques spécifiques. En thermodynamique technique, le gaz parfait constitue la base de l'analyse des cycles de moteurs thermiques, des turbines à gaz et des systèmes de réfrigération, où des équations d'état approximatives permettent de prédire l'efficacité des processus énergétiques.

L'énergie interne d'un gaz parfait dépend uniquement de la température et est déterminée par la capacité des molécules à stocker de l'énergie cinétique sous forme de mouvements de translation, de rotation et d'oscillation. Dans le cas des gaz monoatomiques, tels que l'hélium et le néon, l'énergie cinétique est exclusivement liée aux mouvements de translation, tandis que dans les gaz multiatomiques, les degrés de liberté supplémentaires entraînent une augmentation de la capacité calorifique du gaz.

Le modèle du gaz parfait est utilisé dans le domaine du génie mécanique , de l'aérodynamique, de l'industrie chimique et de l'astrophysique pour analyser les gaz à haute température et à basse pression, où les interactions moléculaires sont si faibles que le comportement réel du gaz se rapproche de la description théorique d'un gaz parfait. Dans des conditions de haute pression ou de basse température, lorsque les molécules de gaz commencent à interagir en raison des forces de van der Waals, il devient nécessaire d'utiliser des modèles plus complexes, tels que l'équation d'état de van der Waals ou des modèles de gaz réels décrivant la compressibilité et les effets de condensation de phase.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI