+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La gigue est le phénomène de déviations aléatoires ou systématiques d'un signal numérique par rapport à sa synchronisation idéale. Il s'agit d'irrégularités dans la synchronisation des fronts de signaux (par exemple, impulsions d'horloge, paquets de données, trames de transmission) par rapport aux positions nominales attendues. La gigue peut se présenter sous la forme de variations à court terme de la période, de la fréquence ou de la phase d'un signal et affecte négativement la synchronisation et l'intégrité des données dans les systèmes numériques et de télécommunications.
Dans les systèmes à horloge tels que les bus numériques, les circuits d'horloge, les interfaces de transmission série ou les systèmes audio/vidéo, la gigue entraîne des erreurs de transmission, une réduction de la qualité du signal ou une instabilité opérationnelle. En particulier, sa présence devient critique dans les environnements à large bande , où une synchronisation précise est essentielle pour un décodage correct des données. Dans les domaines de l'électronique de puissance et de l'automatisation, la gigue peut également affecter les systèmes de contrôle, en provoquant des déphasages indésirables ou une instabilité des formes d'ondes d'impulsion.
La gigue peut avoir diverses sources, notamment les interférences électromagnétiques, le bruit thermique, les instabilités des sources d'horloge, les imperfections de la transmission des signaux et les retards liés à la propagation dans les conducteurs ou les composants logiques. Il existe des variantes de la gigue, telles que la gigue déterministe (répétitive et prévisible) et la gigue aléatoire (résultant du bruit), qui diffèrent par leur nature statistique et leur impact sur le système.
La mesure et l'analyse de la gigue sont effectuées à l'aide d'oscilloscopes à diagramme oculaire, d'analyseurs phase-temps ou d'outils spécialisés qui testent la qualité des signaux de synchronisation. Diverses méthodes de réduction de la gigue sont utilisées dans la conception des systèmes numériques, notamment les filtres de phase, les circuits PLL (Phase-Locked Loop), la mise en mémoire tampon des données et la correction de la synchronisation pour maintenir la stabilité et la cohérence de la synchronisation entre les composants du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.