+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Cage de Faraday - définition

Une Cage De Faraday est une structure conductrice conçue pour protéger l'espace interne des champs électrostatiques et électromagnétiques externes. Le principe de fonctionnement est basé sur le phénomène de distribution des charges sur la surface du conducteur - en réponse au champ électrique externe , les charges dans le bouclier conducteur se déplacent de telle manière qu'un champ de direction opposée est généré à l'intérieur de la structure, annulant efficacement l'influence du champ externe. Par conséquent, l'intérieur de la cage reste blindé, ce qui signifie que les signaux externes n'affectent pas l'équipement ou les personnes qui s'y trouvent.

Une cage de Faraday peut prendre diverses formes, du blindage métallique solide aux structures à mailles conductrices qui, malgré les ouvertures, atténuent efficacement les ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est supérieure à la taille des fentes. Son efficacité dépend du type et de l'épaisseur du matériau, de la précision des connexions conductrices et de la fréquence des ondes à atténuer. Dans la pratique, ce phénomène est utilisé dans la construction de salles d'essai blindées, de boîtiers d'équipements électroniques, de blindages de câbles de signaux ou de systèmes de protection contre les émissions électromagnétiques (CEM).

Dans les applications industrielles et de laboratoire, les cages de Faraday protègent les équipements sensibles des interférences radio, des impulsions électromagnétiques (par exemple ESD, EMP) et des décharges de foudre. En même temps, elles empêchent l'émission d'interférences générées à l'intérieur de l'appareil, ce qui est crucial dans le contexte de compatibilité électromagnétique (CEM) et du respect des normes de compatibilité avec d'autres systèmes. Dans le domaine de la protection des données, ils sont également utilisés sous forme de blindage pour les équipements électroniques afin d'empêcher les communications sans fil non autorisées.

Le terme "cage de Faraday" est dérivé de Michael Faraday qui, au XIXe siècle, a été le premier à décrire le phénomène du blindage électrostatique et ses applications dans la pratique expérimentale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI