+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La Roue De Barlow est un moteur électrique de démonstration qui illustre l'action de la force de Lorentz dans un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. Elle se compose généralement d'une roue métallique montée sur un pivot, dont la jante est partiellement immergée dans un électrolyte conducteur (généralement une solution d'acide sulfurique ou de sel) placé dans un récipient. Sous la roue se trouve un aimant permanent qui génère un champ magnétique perpendiculaire au plan de rotation de la roue.
Lorsqu'une tension électrique est appliquée à la roue tournante - l'une alimentant le bras de la roue et l'autre étant en contact avec l'électrolyte - un courant circule dans une section du conducteur. En présence d'un champ magnétique, une force de Lorentz est générée, agissant sur le segment de conducteur dans la zone immergée dans l'électrolyte, ce qui provoque un couple et met la roue en mouvement.
La roue de Barlow est souvent utilisée comme modèle didactique dans l'enseignement des principes fondamentaux de l'électrodynamique, car c'est l'un des premiers dispositifs pratiques à illustrer l'interaction directe entre le champ magnétique et le courant électrique. Le mouvement de rotation de la roue découle des principes fondamentaux de l'électromagnétisme et est étroitement lié à la règle de la main gauche (pour les moteurs) et à la direction du flux de courant par rapport aux lignes du champ magnétique.
D'un point de vue physique, ce dispositif est une forme simplifiée de moteur à courant continu, dépourvu du collecteur et de la géométrie complexe des enroulements. Son importance historique tient au fait qu'il a été l'un des premiers systèmes utilisés par Humphry Davy et Peter Barlow pour confirmer empiriquement la théorie de l'électromagnétisme au 19e siècle. Aujourd'hui, outre ses fonctions pédagogiques, la roue de Barlow est parfois analysée dans le contexte des forces de contact, de la résistance électrolytique et des pertes d'énergie dues à la résistance d'un fluide conducteur.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.