+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Lumen est l'unité de mesure du flux lumineux dans le système SI , désigné par le symbole lm. Il définit la quantité de lumière émise par une source par unité de temps, en tenant compte de la sensibilité de l'œil humain aux différentes longueurs d'onde du rayonnement visible. Un lumen correspond au flux lumineux émis sous un angle solide d'un stéradian par une source lumineuse ponctuelle d'une intensité lumineuse d'une candela (cd).
La valeur exprimée en lumens indique la puissance radiante visible totale émise par la source, quelle que soit la direction de distribution. Les lumens sont donc une mesure de la "luminosité visible" de la lumière, à la différence des unités relatives au rayonnement total, qui peuvent également inclure des plages invisibles pour l'homme, telles que l'infrarouge ou l'ultraviolet.
Cette unité est couramment utilisée dans l'ingénierie de l'éclairage, la conception de systèmes d'éclairage et l'évaluation des performances des sources lumineuses. Ce paramètre permet une comparaison objective des différentes technologies d'éclairage - par exemple incandescentes, fluorescentes compactes ou LED - indépendamment de leur puissance électrique . L'efficacité lumineuse d'une source, exprimée en lumens par watt (lm/W), est utilisée pour évaluer l'efficacité de la conversion de l'énergie électrique en lumière visible.
Dans la pratique, les lumens sont également utilisés pour évaluer la luminosité des luminaires, des projecteurs, des écrans et d'autres dispositifs émettant de la lumière. Étant donné que la perception de la luminosité dépend des conditions ambiantes et des caractéristiques visuelles individuelles, les lumens constituent un point de référence normalisé pour la conception de systèmes d'éclairage ergonomiques et efficaces sur le plan énergétique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.