+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Machomètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer le nombre de Mach, qui est le rapport entre la vitesse d'un objet se déplaçant dans un gaz - le plus souvent de l'air - et la vitesse locale du son. Cette valeur est cruciale en aérodynamique, en balistique et en ingénierie aéronautique, où elle permet de classer la vitesse du mouvement par rapport aux barrières sonores et d'évaluer les phénomènes d'écoulement de l'air autour d'un objet.
Le fonctionnement du machomètre est basé sur la mesure des pressions caractéristiques de l'écoulement des gaz - totale et statique - à l'aide de sondes judicieusement placées telles que les tubes de Pitot. A partir des relations thermodynamiques des gaz parfaits et de la loi de Bernoulli, il est possible de déterminer le nombre de Mach en temps réel. Cet instrument peut exister en tant que dispositif autonome ou en tant que partie d'un système avionique intégré, qui prend également en compte les corrections liées à l'altitude de vol et aux conditions atmosphériques.
Les machomètres sont principalement utilisés dans l'aviation supersonique et supersoniques, où la connaissance précise du nombre de Mach permet de contrôler l'état de l'écoulement de l'air, d'éviter ou d'exploiter les ondes de choc et d'ajuster les performances du moteur et du système de contrôle. Dans les systèmes aérospatiaux modernes, ces instruments sont généralement numériques et reliés à d'autres capteurs de mesure pour former des systèmes complexes de navigation et de diagnostic.
D'un point de vue technique, la précision et la stabilité des relevés des machomètres dépendent de la représentation correcte des modèles de dynamique des gaz et de la qualité de la trajectoire de mesure. Son utilisation dans les phases d'accélération, de manœuvre et de vol du régime transsonique, où de petites différences dans le nombre de Mach peuvent affecter de manière significative l'aérodynamique et la sécurité du vol, revêt une importance particulière.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.