+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le memristor (résistance à mémoire) est un élément électronique non linéaire à deux bornes dont la résistance dépend de la charge électrique totale qui l'a traversé au fil du temps. Cela signifie que le memristor "se souvient" de son historique de conduction et que son état de conduction actuel est fonction des signaux de courant passés. Lorsque la tension est supprimée, il conserve sa dernière valeur de résistance, ce qui lui confère les propriétés d'une mémoire non volatile .
Le concept de memristor a été introduit théoriquement par Leon Chua en 1971 comme le quatrième élément fondamental d'un circuit, aux côtés de la résistance, du condensateur et de l'inductance. Formellement, il est défini comme un élément dont la résistance dépend du flux magnétique ou de la tension intégrale en fonction du temps. Dans la pratique, les memristors sont le plus souvent réalisés sous la forme de structures semi-conductrices ou d'oxyde en couche mince, dans lesquelles le changement de résistance résulte du déplacement d'ions ou de défauts dans la structure du matériau.
Ce phénomène est utilisé pour stocker des informations de manière analogique ou discrète, sans avoir besoin d'une alimentation de secours. Contrairement aux puces mémoires classiques, les memristors peuvent simultanément stocker des données et participer au traitement de l'information, ce qui en fait un candidat pour la réalisation d'architectures informatiques dites "en mémoire" et neuromorphiques.
Grâce à leurs propriétés, les memristors trouvent des applications dans les technologies modernes de mémoire non volatile (par exemple ReRAM), les synapses artificielles dans les réseaux neuronaux , les circuits logiques de nouvelle génération et les systèmes adaptatifs. Leur développement ouvre de nouvelles possibilités de miniaturisation, d'économies d'énergie et de réalisation de fonctions difficilement réalisables avec les composants électroniques conventionnels .
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.